This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104SDDFR - SOT23-8 器件编程

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1588642/mspm0c1104-mspm0c1104sddfr---sot23-8-device-programming

器件型号: MSPM0C1104

我尝试使用 MSPM0C1104 编程器对采用 SOT23-8 封装的 MSPM0C1104SDDFR 进行编程。

我在尝试使用 Code Composer 对器件进行编程时遇到此错误。

image.png

我在 Launchpad 和分线板之间连接了四根线。

GND、复位、SWDIO、SWDCLK。

我无法编程“全新“部件。

这是原理图。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    首先、请检查您的硬件连接是否正确。 您在“SWCLK"行“行标记“PICO",“,在、在“SWDIO"行“行标记“SCLK"。“。 请确认您在进行编程时是否为 M0C 提供 3V3。

    在我们的 TRM 中、我们提到:“ SWDIO 线上的上拉电阻和 SWCLK 线上的下拉电阻的主要用途是在未连接调试探针时将 SWD 引脚置于已知状态。 Arm 建议最小电阻为 100kΩ。 内部上拉/下拉电阻满足此要求、因此 SWD 接口的正确运行不需要外部电阻。“ 因此、我认为您无需在 SWCLK 和 SWDIO 上添加外部上拉电阻、尤其是 SWCLK。

    还请尝试恢复出厂设置。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将原理图标记为供最终使用。

    编程时、我有以下连接:

    P1 - PA27 — 悬空。
    P2 - PA1 - RST — 连接至 LaunchPad 上的 RST。
    P3 - VSS — 接地 0V
    P4 - Vdd - 3V3
    P5 - PA0 — 悬空
    P6 - PA19 — 连接到 LaunchPad 上的 SWDIO。
    P7 - PA20 — 连接到 LaunchPad 上的 SDCLK。
    P8 - PA24 — 悬空。

    我移除了所有电阻。

    我在文档中看到了对引导模式引脚的引用、但在 SOT23-8 封装上找不到分配。
    如何恢复出厂设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    有关如何恢复出厂设置的信息、请参阅随附的幻灯片。  e2e.ti.com/.../MSPM0_5F00_Unlock-device_5F00_factory-reset.pptx

    如果这毫无意义、您可以尝试在 SWDIO 线上添加一个关于 100Ω 的串联电阻器。

    此致、

    Janz Bai