器件型号: AM2612-Q1
尊敬的专家:
美好的一天! 我向客户询问 OCSRAM 问题。 在其应用中、AM261 在 QSPI 模式下运行。
- 现在客户发现他们的 SBL 和应用占用 SBL 和 APP 的 OCSRAM.Address 0x70040000-0x70071FFF 重叠的相同部分。 客户想知道 SBL 和 APP 使用相同的 RAM 地址时是否存在风险。


- 客户想知道 OCSRAM 与外部闪存的地址如何匹配? 例如、如果客户想要将变量固定到外部闪存的 0x1000 地址中、哪个地址应该在 OCSRAM 中分配?
谢谢!
此致
Kita