器件型号: AM2612-Q1
尊敬的专家:
美好的一天! 我要找客户。
现在、客户正在使用 tsense 演示进行温度管理。 他们面临以下问题:
a. 只有十个通道 0 可以使用 0x54 对固定值进行采样、其他 3 个通道没有值。 您能说出原因吗?
b. TRM 没有提及这 4 个时态位置的实际准确位置。 您能否提供实际准确的位置?
c. TRM 描述太简单。 我们是否有更多可以分享给他们的详细信息?
此致
Kita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM2612-Q1
尊敬的专家:
美好的一天! 我要找客户。
现在、客户正在使用 tsense 演示进行温度管理。 他们面临以下问题:
a. 只有十个通道 0 可以使用 0x54 对固定值进行采样、其他 3 个通道没有值。 您能说出原因吗?
b. TRM 没有提及这 4 个时态位置的实际准确位置。 您能否提供实际准确的位置?
c. TRM 描述太简单。 我们是否有更多可以分享给他们的详细信息?
此致
Kita
尊敬的 Kita:
请在下面找到我的答复
]只有十个通道 0 可以使用 0x54 对固定值进行采样、其他 3 个通道没有值。 您能说明原因吗?
不可以、 可以使用全部 4 个 TSENSE、但如 TRM 中所述、建议使用 TSENSE0 和 TSENSE1、以获得更准确的结温读数。 我不确定您指的是什么 0x54。 如果需要、请使用以下 SDK 示例作为 TSENSE 配置参考。
b. TRM 没有提到这 4 个时态位置的实际准确位置。 您能否提供实际准确的位置?
[/报价]TSENSE0 和 TSENSE1 位于器件裸片中的关键热点附近、这将提供最大结温读数、这将足以获得结温读数。 抱歉、我不确定我们是否能够提供模具上的 TSENSE 确切位置。
[报价 userid=“569062" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580594/am2612-q1-am261-tsense-demo-issuesc. TRM 描述太简单。 我们是否有更多可以分享给他们的详细信息?
[/报价]第 6.2.2.2.2 节“热管理器 “中的 AM261 TRM 以及 6.2.2.2.2.8 ADC 值与温度间的关系、捕获了配置和操作这些 TSENSE 传感器所需的所有详细信息。 请具体告诉我们您要查找的详细信息。
谢谢、
Tejas Kulakarni
尊敬的 Kita:
software-dl.ti.com/.../quote]我建议您在此示例中进行小幅代码修改、以从所有传感器获取温度。
在下面突出显示的行中、即使我们尝试从所有传感器获取温度、我们也仅选择 TS0 进行选择。
因此、我建议您在代码中将上面突出显示的行替换为下面的行、以获取所有传感器的温度。
以下是进行此修改之前的温度:
以下是修改后的温度:
--
[/报价]
此致、
Jagadish。