This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Profinet 认证存在问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590863/am2432-problem-with-profinet-certification

器件型号: AM2432

您好:
我们的 PN 认证测试存在问题。 我们使用最新版本的 AM243x 工业通信 SDK 11.00.00.13。  
我们未通过 AR-ASE S2 — 场景 1-4 (CLRPC) 测试:

测试案例:AR-ASE S2 — 场景 1-4 (CLRPC) 
结果:失败
测试用例描述:
此测试涵盖系统冗余 (S2) 中 ARAse 的行为  

image.png

您能告诉我们在哪里查找问题吗?

 

谢谢、此致、

Vaclav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaclav:

    我们的 AM243x_EVM 已通过上述 SDK 的认证、因此可以预期您的器件和/或应用与我们的器件和/或应用不同。 请与我们分享以下信息:

    1.您的应用程序与随 SDK 提供的默认演示应用程序之间有什么区别?
    2. ART 测试报告和追踪失败测试案例的日志
    3.您的 GSDML 文件和 syscfg 文件
    4.测试期间的 UART 终端输出

    此致、
    Kamil