This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:在内部使用 VREF 时、对 VREF+/-引脚的处理

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590338/mspm0g1507-handling-of-vref---pins-when-using-vref-internally

部件号: MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

您好、Expets、

Q1:在内部使用 VREF+/-引脚时、是否仍需要连接去耦电容器 (CVREF)?

根据 数据表 “7.15.2 电气特性“中的注释 (3)、需要连接。
image.png 
但是、在 MSPM0 G 系列 MCU 硬件开发指南(修订版 C)中、 “表 1-1。 MSPM0G 硬件设计检查清单“、其中指出开路是可接受的。
image.png

哪一个是正确的?

Q2:使用 VREF+/-引脚作为 VREF 时、内部上拉/下拉寄存器是否未连接?

我用下面的代码强制配置了它、但值没有变化。

  DL_GPIO_setAnalogInternalResistor (IOMUX_PINCM53、DL_GPIO_RESISTER_PULL_DOWN);

背景:客户已使用 G1507 创建了原型板。 这些应用程序使用基于示例工程“adc12_monitor_supply_lp_mspm0g3507_nortos_ticlang"的“的修改后的程序。 它们监测 V3.3、虽然 EVM 上的值稳定、但在原型板上不稳定(3.3V 电源本身稳定、但 MEM0 不稳定)。 区别在于 VREF+/-保持开路。 理想情况下、我想在不使用外部 VCREF 的情况下解决此问题。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  O.H:

    Q1:在内部使用 VREF+/-引脚时、是否仍需要连接去耦电容器 (CVREF)?

    由于使用 G1507、 是的 请参阅数据表、 即使使用内部基准、也必须连接去耦电容器。

    Q2:将 VREF+/-引脚用作 VREF 时、内部上拉/下拉寄存器是否未连接?

    是的、将内部上拉/下拉电阻器用作 Vref 时无法配置该电阻器。 由于这一次 IO 源来自 PMCU、而不是 IOMUX。  

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Peter:

    感谢您的答复。 我明白了。

    但是、在 MSPM0 G 系列 MCU 硬件开发指南(修订版 C) 的“表 1-1. MSPM0G 硬件设计检查清单“、其中指出开路是可接受的。
    image.png[/报价]

    上述陈述引起了混淆、如果您能更正、我将不胜感激。 (请遵循数据表或删除“打开“等。)

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  O.H:

    当然,已经通知给团队,稍后将更新,谢谢!

    此致、
    彼得