This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherCAT 子器件解决方案中的 PDO 配置

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583124/am2434-pdo-configuration-in-the-ethercat-subdevice-solution

器件型号: AM2434

您好、

 

您能否在下面帮助回答我的客户的问题?

 

----------------------------------------------------

如官方文档中所述、我能够从主器件修改 PDO 配置。

工业通信 SDK 中 EtherCAT 子器件文档中的 SyncManager 配置

 

然而、基本机制似乎与我最初的理解不同。

我假设通过更新对象 0x1C12 来更改 PDO 配置。 不过、0x1C12 值实际上似乎没有修改。

在这种情况下、您能否解释一下更改 PDO 配置的机制?

有关更多详细信息、请参阅随附的工作表。

Question.xlsx 

----------------------------------------------------

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    我将查看所附信息并提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hideaki、

    当在 TwinCAT 中更改 PDO 分配时、PDO 分配对象 0x1C12/0x1C13  也会相应地更新。 在 TwinCAT 中、当执行“Reload Devices“或在分配更改后执行“Restart TwinCAT (Config Mode)“时、“CoE-Online"选项“选项卡会更新、并可以观察相应的更改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harsha:

    感谢您的答复。

    他们尝试了“Reload Devices“和“Restart TwinCAT (Config Mode)“、但“CoE-Online"选项“选项卡未更新。 在您的环境中、能否从“CoE-Online"选项“选项卡确认对象 0x1C12:0 是否已修改?

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hideaki、

    这种情况下的问题可能是 PDO 分配是固定的(不可配置)。 PDO 分配可以使用 EC_API_SLV_PDO_setAssignment () 进行配置、如 EtherCAT 文档中所述。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harsha:

    感谢您的回复、很抱歉我延迟了回复。

    以下是客户的评论。

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    很抱歉、我不理解您的回答目的。
    如开头所述、已经添加了 EC_SLV_APP_CIA_applicationInit()。 如果程序不正确、请具体指出。
    我也希望你对上一个问题的答复:
    (您能否确认对象 0x1C12:0 是否已从“CoE-Online"选项“选项卡选项卡中修改?)
     
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    谢谢。此致、
    英明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hideaki、

    如前所述、 如果 SM 分配对象是固定的(只读访问)、则 无法从 EtherCAT 主设备分配 PDO。 请参阅以下客户的 TwinCAT 屏幕截图。 从图中可以看出、SM 分配对象 0x1C12 和 0x1C13 是固定的(只读)。 因此、无法分配 PDO。

    这种情况下的问题可能是 PDO 分配是固定的(不可配置)。 PDO 分配可以使用 EC_API_SLV_PDO_setAssignment () 进行配置、如 EtherCAT 文档中所述。

    如前所建议、客户应遵循文档中提供的说明来分配 PDO。

    请调用 API  EC_API_SLV_PDO_setAssignment () 如下面的屏幕截图所示。  

    我认为客户已完成上述步骤、以便允许将 PDO 分配到来自 EtherCAT 主器件的 0x1C12/0x1C13 对象。 请参阅以下客户的 TwinCAT 屏幕截图。

    (您能否从“CoE-Online"选项“选项卡确认对象 0x1C12:0 是否已修改?)

    是的。 当 SM 分配对象 0x1C12/0x1C13 未固定(具有读写访问权限)时、可以从“Process Data“选项卡中更新这些对象的 PDO 分配、并 可以从 TwinCAT 的“CoE-Online"选项“选项卡中观察到修改后的分配对象 0x1C12/0x1C13。

    当 TwinCAT 中的 PDO 分配发生更改时、PDO 分配对象 0x1C12/0x1C13  也会相应地更新。 在 TwinCAT 中、当执行“Reload Devices“或在分配更改后执行“Restart TwinCAT (Config Mode)“时、“CoE-Online"选项“选项卡会更新、并可以观察相应的更改。

    在分配更改后执行“重新加载设备“。 另外、请确保选中“Process Data“选项卡中“Download"下“下的“PDO Assignment“。

    此致、