This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:与 SYSPLL_ERR_01 相关

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592784/mspm0g3507-regarding-syspll_err_01

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

大家好!

关于 SysPLL 勘误表的确认:

此问题是否会在所有 G 系列器件上发生、但发生概率是随机的?
我对 SysPLL 勘误表中的以下语句有疑问:

>>计数将因组合时钟精度而异、因此建议在允许的范围内增加>>+–5%。FCC 的估计时间为 30us。

这是否意味着 SysPLL 最初具有±5%的误差?
或者、是否由于此问题而导致误差变为±5%?
例如、数据表中所述的 SYSOSC 的±1%误差在通过 SysPLL 后是否需要被视为±5%? 在发出勘误表之前是否已确定?

如果 FCC 值不正确、请通过将 SYSPLLEN 设置为 0 然后设置为 1 来禁用和重新启用 SYSPLL。 重新运行 FCC 检查。

关于这一点、我是否应该循环将 SYSPLLEN 从 0 设置为 1 并重新运行 FCC 检查、直到 SysPLL 锁定?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    此问题是否在所有 G 系列设备上都发生、但发生概率是随机的?

    是的。 概率很小、但在不同器件中确实存在差异。 (某些器件在我的基准测试中从未失败)。

    这是否意味着 SysPLL 最初有±5%的误差?

    否、这是由于 LFCLK 具有 3%的精度、SYSOSC 具有 1%的精度、

    我们计划更新 WA、为用户提供更准确的 SYSPLL 计数方法。

    使用 FCC 对 SYSPLL REF 时钟进行计数

    2.使用 FCC 对 SYSPLL 输出时钟进行计数

    然后将这两个计数与预期进行比较、这样可以消除 SYSPLL REF 和 LFCLK 之间的时钟精度影响。

    我计划发布一个包含示例的常见问题解答、然后更新到此主题。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我找不到在新系统中生成常见问题解答的方法。

    请参阅以下示例供您参考。 我在代码注释中输入了必要的说明。

    LP_MSPM0G3519_PLL_FCC_TEST

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复。

    在任何情况下、由于在发货前排除所有有缺陷的产品是不切实际的、
    使用 PLL 时、必须对每个器件应用 WA。

    此勘误表具有重大影响、可能会阻碍客户考虑 G 系列、因此我们预计将对其进行更正。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    感谢您的反馈。 我们绝对希望避免给用户开发或固件维护带来不便。 将在下一版本中修复勘误表(在 WA 中添加一种新方法来提高检查准确性)。

    同时、我们计划在 SDK/SysConfig 工具中添加一些参考代码、来帮助我们的用户快速将 WA 应用到他们的代码中、而无需修改额外的代码。 我们计划在下一个版本中发布。 希望我们能在本月发布。

    B.R.

    Sal