This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:CRC 错误和帧超时

Guru**** 2682515 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579342/am2432-crc-error-and-frame-time-outs

器件型号: AM2432

尊敬的 TI 专家:

 

一个月前我问过这个,

AM2432:重新连接驱动器后、驱动器通过 Innovance H5U PLC 返回格式错误的数据包。 EtherCAT — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

建议进行的更改:#define ENABLE_MULTIUL_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DAPLATHER  1

我们发现我们的产品可能会产生更多的 CRC 错误和帧超时。

我们使用带有 26 个驱动器的 Omron PLC、其中 23 个驱动器为 AM2432、其余驱动器为 XMC 4800。 当 enable_multiple_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DATARO 为 0 时。 CRC 错误为 0 且持续 12 小时。

CRC 错误也为 0。

CRC errors.png

如果 enable_multiple_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DATARACK 为 1 且测试时间仅为 3 小时、

帧超时为 33 持续 3 小时、

withH5U_frame_timeout.jpg

最大 CRC 误差为 42

5f2bea35-54d0-472e-aabe-a93646aabed9.jpg

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 建宇  

    您是否可以共享从 INT 到 OP 的两种方案的 pcap 文件

    此致

    Pratheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除 42-44 之外的所有节点均为 AM2432

    全部 #define ENABLE_MULTIAL_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DATARO   0

    e2e.ti.com/.../26_5F00_datagram_5F00_0.zip

    节点 46 和 106 是 #define ENABLE_MULTIAL_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DAPLATHER   0

    e2e.ti.com/.../24_5F00_datagram0_5F00_2_5F00_datagram1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“622144" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579342/am2432-crc-error-and-frame-time-outs/6085048

    节点 46 和 106 是 #define ENABLE_MULTIAL_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DAPLATHER   0

    24_datagram0_2_datagram1.zip

    [/报价]

    您意味着 enable_multiple_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DAPLATHER 在此处设置为 1 — 对吗? ESC 寄存器 0x2 使用了哪个版本的 PRU 固件? 将检查在此 pcap 中看到的 LRD 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您表示 enable_multiple_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DAPLATHER 在此处设置为 1 — 对吗?

    是的。 版本为 ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 版本为 ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03

    根据上述主题的讨论、我相信您是从  ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_13 中选择了 EtherCAT 固件的? 对于固件版本、您也可以读取 ESC 寄存器空间中的前 4 个字节

     

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本为 0x532。 我们将其恢复、因为它似乎与旧版本兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据上述主题的讨论、我相信您已经从  ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_13 中挑选了 EtherCAT 固件?

    我们已切换回此版本并于昨晚进行了测试。 测试设置为 86 个驱动器、其中 23 个驱动器为 AM2432。

    帧超时如下所示。

    CRC 错误

      如果 enable_multiple_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DAPLATHER 设置回 0、帧超时和 CRC 错误将在 3 天内为 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宇:

    感谢您提供详细信息。 请注意、 仅在 EtherCAT 主设备进行以下访问的情况下才会设置 enable_multiple_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DATAG电报:

    • 使用来自单个子设备的 LRD/LWR 命令访问多个 FMMU 映射区域的单个数据报
    • LRW 访问多个子器件的非交错输入和输出过程数据
    为了改善工艺路径延迟并实现高效延迟、如果不存在上述访问、建议禁用 define。
    根据您的反馈、  禁用 enable_Multiple_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DAPLATHER 时不会出现问题、即默认处理路径延迟 0x48 (360ns)。 我是否知道用例以及为什么必须增加处理路径延迟?
    我的理解是、在上述线程中、您使用的是 Innovance H5U PLC 、其中用于 TPDO 和 RPDO 的 FMMU 没有重叠。 但使用 Omron PLC、延迟似乎不需要增加。
    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们的产品是通用伺服驱动器。 我们无法提前知道我们的客户是否使用 Omron 或 H5U 或任何其他 EtherCAT 主站。 因此、我们希望采用一种可支持所有 EtherCAT 主站的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已测试 0x542 版本。 仍然存在 CRC 错误和帧超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    将在线进一步讨论上述问题。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何关于该问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宇:

    如前所述、我们是否可以获得 针对 Omron and Innovance PLC 进行的测试更新(降低了 TX_START_DELAY (0x48) 以及最新的 EtherCAT 固件 (0x0542)

    如果您有 Wireshark 日志以及上述测试配置、请提供 ICSSG0 存储器转储 (0x30000000 至 0x30040000)。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、请使用提供的补丁进行测试、该补丁修复了 链路中断场景中的 TX_START_DELAY 错误。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不工作。 重新连接电缆后、所返回帧中的 WKC 值似乎为 0

    e2e.ti.com/.../pru544.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次在节点 1 (XMC4800) 和 2 (AM2432) 之间捕获帧、LRW 命令的 WKC 为 3、OUT 为 0。

    ARMW 的 WKC 表示输入直流时间同步帧为 1、输出为 2。

    e2e.ti.com/.../reconnect_5F00_1_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宇:

    感谢 Wireshark 捕获和状态。

    从日志中确认的一点是、您没有观察到 LRW 帧的格式错误的数据包。 这可以确认在链路断开且子器件返回网络时、正确调整了延迟。

    基于您共享的日志观察到的几个结果:

    1.  
      • 我看到在 reconnecte.pcapng 文件中、frame# 5622 是 LRW 返回 WKC 为 3 的最后一个帧、这可能表明第二个设备网络断开。
      • 在第 5624 帧中、返回帧具有 WKC 6、这表明第二个设备返回网络。
      • 我看到返回 LRW 帧的 WKC 为 6、直至第 5720 帧。
    2.  
      • 在第 5716 帧中、第二个器件位于 SAFEOP 中。
      • 在第 5620 帧中、主设备将第二个设备的状态更改为 init、这意味着它不会处理 LRW 帧。

    几个后续问题:

    1. 您是否在 pru544.zip 中同时使用 AM243x 作为这两个子器件
    2. 主设备 Innovance H5U PLC 吗?
    3. 是否可以共享重新连接的器件的 ICSSG 存储器转储 (0x30000000 至 0x30040000)?
    4. 我能否详细了解主设备为何将第二个设备设置为初始化状态?

    我还将查看 reconnect_1_2.zip 、然后再回来联系您。

    此致、
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宇:

    另外、我还附加了测试过的日志、以确保在发生链路中断时正确补偿延迟: e2e.ti.com/.../SOEM_5F00_test_5F00_run_5F00_0x544_5F00_link_5F00_break.zip

    从第 2235 帧到第 5022 帧、第二台设备脱离网络、即在第 2234 帧断开链路、并在第 5023 帧连接并返回网络。 从第 5023 帧开始、第二个器件会处理传入帧并使 WKC 递增。  

    此致、
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 reconnect_1_2.zip 中、需要进行调查。 CRC 和对齐错误位被置位、需要进一步检查。

    AM243x 的传入帧将 LRW WKC 设置为 3、将 BRD WKC 设置为 1、预期返回帧应将 LRW WKC 设置为 6、将 BRD WKC 设置为 2、但在这种情况下、LRW WKC 会被清除、看起来不会处理 BRD。 我们需要进一步研究这一点。 如果可能、您能否提供完整的日志、即从网络初始化到此行为。

    此致、
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有必要填写完整的日志。  reconnect_1_2.zip 会在重新连接电缆时提供日志、在断开连接时、首先不会发送任何内容。  pru544.zip 提供了 2 个驱动器的初始化过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宇:

    我想在这里了解的是、一旦断开的设备重新连接回网络、主设备就会建立恢复机制。 我看不到主设备发出的 reconnect_1_2.zip 状态转换命令。 这是了解主设备行为所必需的。

    如前所述、在 pru544.zip -> reconnecte.pcapng 中、主设备将第二个器件的状态更改为 在 FRAME# 5620 处初始化、之后观察到 CRC 错误位:

    pru544.zip 提供 2 个驱动器的初始化过程。

    为了阐明捕获这些日志的环境、两个 zip 文件中的驱动器是否相同? 此外、两个 zip 文件中的主设备是否相同? 我问的原因是、在 pru544.zip -> reconnect.pcapng 中、我只看到“ CRC 错误 “位正在设置、但在 reconnect_1_2.zip 中、我看到“ 对齐错误 “和 CRC 错误 “位。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“550875" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579342/am2432-crc-error-and-frame-time-outs/6114075 [/报价]

    1.已提及

    在节点 1 (XMC4800) 和 2 (AM2432) 之间再次捕获帧、

    2.是的

    3.它在文件扩展名为 dat 的 zip 文件中

    4、不知道。 我们只能从软件包中找到线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这次、H5U -> CAP 通道 1 ->驱动器 1 (xmc4800)-> CAP 通道 2 ->驱动器 2 (AM2432)

    e2e.ti.com/.../init_5F00_reconnect_5F00_0_5F00_1_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速查看时、重新连接第二个驱动器时出现#40533。 WKC 正确增加到 6。

    #40725 PLC 尝试重新启动将 0x120 设置回初始化的通信。 在该帧之后、wkc 由 AM2432 复位为 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宇:

    [引述 userid=“622144" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579342/am2432-crc-error-and-frame-time-outs/6120237

    这次、H5U -> CAP 通道 1 ->驱动器 1 (xmc4800)-> CAP 通道 2 ->驱动器 2 (AM2432)

    init_reconnect_0_1_2.zip

    [/报价]

    感谢您提供此日志和 ICSS 存储器转储。

    快速查看、#40533 是第二个驱动器重新连接的时间。 WKC 正确增加到 6。

    是、正确。 这是我之前报告的观察结果、在这里也可以看到。

    在此帧之后、wkc 通过 AM2432 复位为 0。

    如果主器件在向子器件(此处为 AM243x)发出 INIT 后未清除 FMMU、则会发生这种情况。

    在重新连接 (reconnecte.dat) 和 Wireshark 日志后检查存储器转储后、我可以看到 FMMU 和 SyncManager 寄存器未清除:

         

    如果 FMMU (0x600 - 0x67F) 和 SyncManager (0x800 - 0x83F) 未清除、则会观察到 PDO 传输的异常行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宇:

    此外、如果您设置  ENABLE_MULTIAL_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DAT电报(即将 TIESC_PORT0_TX_DELAY_200_MMHz_clock 设置为 0x98 (760ns))、您能否确认是否观察到此问题?

    为了提高清晰度、请确保 应用程序中的 TIESC_PORT0_TX_DELAY_200_MHz_clock 为 0x98、然后执行链路中断和链路重新连接活动、观察 EtherCAT 主设备是否将重新连接的器件设置为 init、然后清除 FMMU 和 SM 寄存器?

    此致、
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 FMMU (0x600 - 0x67F) 和 SyncManager (0x800 - 0x83F) 未清除、则会观察到 PDO 传输的异常行为。

    我假定这是一个您需要修复的错误。 如 init_reconnect_0_1_2.zip 中所示、#3017 将驱动器设置为 Init、#3189 将 FMMU 复位。 这似乎是 H5U 在奴隶之间建立沟通的方式。

    e2e.ti.com/.../twincat_5F00_reconnect.zip

    这是使用 TwinCAT 捕获的另一个软件包。 它会在启动时清除 FMMU。 重新连接时、它甚至不会费心重置 FMMU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TwinCAT 中、在 TwinCAT 将 AM2432 复位为初始化#37693 后、WKC 计数正确。 它会在#54901 中再次更新 FMMU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宇:

    我们通过从 reconnect_1_2.zip 日志回放 Wireshark 帧来重现此行为。 我们确实了解了为什么 LRW WKC 在 EtherCAT 固件中获取的值为 0、以及在 ESL 中设置 CRC 和对齐错误位的原因。

    我们正在进行优化修复、以便在各种情况下处理此类边缘情况。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如离线讨论、使用最新的 EtherCAT 固件头可以解决问题、修复方法如下:

    1. PINDSW-9560:在链路中断并重新连接后观察到格式错误的数据包、因为在重新连接时、TX_START_DELAY 将达到默认值 (360ns)。 在非交错式 LRW 访问的情况下、此延迟需要增加至 760ns (0x98)。
    2. PINDSW-9756:在重新连接链路后将一个子器件调至初始化时观察到 CRC/对齐错误。  

    此致、
    Aaron