This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:IOMUX PINCM PF 函数列表

Guru**** 2914120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590965/mspm0g3507-list-of-iomux-pincm-pf-functions

器件型号: MSPM0G3507

您好 TI、

是否有明确指定的所有可能的函数要为 IOMUX PF(引脚功能)设置?

使用 CCS 运行示例并使用反向工程对其进行搜索非常有趣、但我希望可以在数据表中的某处记录所有这些示例。

尤其是我需要找到模拟函数的值。

我看到了数字功能、它看起来很容易找到:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    查看数据表的“引脚属性“部分、然后使用“数字【引脚功能】“列。 我相信它包含了您想要的内容。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此表仅包含数字函数、因此我在 driverlib 中找到的。

    我还询问了上面标记为红色的模拟功能。

    如您所见、模拟功能在[]中没有数字功能的值:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于模拟功能、PF 和 PC 应设置为 0

     

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题与“如何选择特定的模拟功能“有关。

    因为数据表中的“模拟函数从不在 IOMUX 内选择;它们始终在相应的模拟外设内配置。

    对我来说不够清楚。

    我已经找到了 答案。

    假设主题已结束、感谢您的回答。