This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:AM4377 Linux-RT EtherCAT 从模式

Guru**** 2873840 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590221/am4377-am4377-linux-rt-ethercat-slave

器件型号: AM4377

你好

我们使用的是 AM4377 EtherCAT-Slave 应用、TI-RTOS 为正在运行的系统。 在 TI-RTOS 支持结束后、我们正在考虑切换到 Linux 作为主运行系统、仍使用 PRU 来处理 EtherCAT 总线。

一些较旧的博客文章表明、这并不是 Processor SDK 最初支持的、并且难以运行(手动整合从源代码堆栈)。 这是否仍然是一个问题、或者目前采用 AM4377 处理器的 Linux 系统是 EtherCAT 从站应用的首选?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    Linux 操作系统无法足够快地响应从端 EtherCAT 实现。 因此、AM4377 无法使用最新的 Linux SDK 实现 EtherCAT-slave。

    TI-RTOS SDK 6.3 是 AM4377 上的最后一个 SDK 版本、我们为从端 EtherCAT 提供支持。

    如果您的设计可以与现有的 TI-RTOS 代码配合使用、则可以根据需要随时继续生成该设计。 当我们说“在 AM4377 上没有针对 TI-RTOS 的 TI 设计支持“时、我们只能说“我们无法再回答关于 AM4377 上 TI-RTOS 的问题“。   有关更多信息、请参阅有关适用于 AM335x、AM437x、OMAP-L13x、C674x、K2G 的 Processor SDK TI-RTOS 的注意事项 AMIC110、AMIC120 器件 

    如果您的工程需要 TI 设计支持、我建议您查看 AM243xAM261x/AM263Px/AM263xAM64x 等器件 、从中我们可以为您解答 RTOS 软件问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick

    感谢您的答复。 遗憾的是、我们在 TI-RTOS 下当前 EtherCAT 从站应用程序的稳定性存在一些问题、需要投入大量时间。 因此、我想查看其他可能性、这也有助于顺利过渡到可能的新设计、包括 AM64x 等器件。 但到目前为止、这回答了我的问题。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    我想到了另一件事。  团队和我 无法回答有关此软件的问题、但如果大家都有自己进行测试的背景知识、那么它的工作原理可能会比您当前的 EtherCAT 从站应用程序更好:

    AM437x TI-RTOS SDK 的最后一个版本是 2020 年 4 月的 SDK 6.3:
    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS AM437X-AM437X

    不过、PRU-ICSS-ETHERCAT-SLAVE 软件上次更新时间是一年后、即 2021 年:
    https://www.ti.com/tool/download/PRU-ICSS-ETHERCAT-SLAVE

    他们这样做是为了做一些小问题。 如果仍在使用 2020 版本的代码、可能有必要试用 2021 年最后版本的代码、看看不稳定性是否已解决。 请在此处查看已解决的问题和已知问题。 针对 AM335x 报告或修复的大多数问题可能也适用于 Release_Notes: https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/EtherCAT_Slave/01_00_10/PRU_ICSS_EtherCAT_ 

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们当前在 TI-RTOS 下的 EtherCAT 从站应用程序的稳定性存在一些问题

    能否就此详细介绍一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、  

    我们还计划推出 AM437x(以及其他传统平台)的更新版本、重点修复 PRU 固件上的错误。

    请 详细发布问题。

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴,我可以描述我们的观察:

    我们在 AM4377 上使用 TI-RTOS 运行一个 EtherCAT 从站应用程序。 我们将 EtherCAT 从站与自己的 EtherCAT 主站(基于 Acontis EtherCAT 主站协议栈)一起使用。 在 EtherCAT 主站中、我们使用 TTS、不过我不确定这是否对从站有任何影响。 我们在使用 EtherCAT 从站时遇到多个问题:

     

    有时、从器件响应之前、SDO 请求最多需要 6 秒(只有此从器件受到影响;所有其他不基于 AM4377 的从器件都不会出现此行为)。

     

    有时无法从 PreOp 切换到 SafeOp。 我观察到 Sync0 以及因此 PDI 线程没有通过信标唤醒、即使信标应该由 PRU 触发也是如此。

     

    当我们使用 TwinCAT 时、从站只能在 FreeRun 模式下可靠地工作。 在此模式下、在 PreOp 和 SafeOp 之间以及 SafeOp 和 Op 之间切换不会出现任何问题。 但是、当我们使用直流同步模式时、EtherCAT 从站有时也无法切换到 SafeOp。 SSC 堆栈不报告任何错误。 几秒钟后、TwinCAT 报告开关超时。 我添加了任务挂钩、可以看到错误情况下 Sync0 和 PDI 线程未被唤醒。

     

    运行 EtherCAT 一致性测试工具时、所有测试都将正常运行、直到从站应切换到 SafeOp。 涉及到 SafeOp 转换的所有测试都会失败。 我再次看到 SYNC0 或 PDI 线程未被唤醒。

    我期待收到您的评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    您是否可以尝试在 AM437x EVM 上运行相同的测试?  

    请将 网络捕获分享给我们进行分析。

    BR
    Jc.