This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:具有相移的 PRU-ICSS PWM 是否能够以 96kHz 的频率运行?

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595400/am2434-can-pru-icss-pwm-with-phase-shift-operate-at-96-khz

器件型号: AM2434

我对 PRUICSS PWM 示例有疑问。
SAMPLE: 具有相移的 PRU-ICSS PWM
在以下条件下、我想以 96kHz 的载波频率运行。
这是可能的吗? (将代码更改为并输出"PWM_OUTPUT_FREQ"96000 PWM 波形。)
如果没有、频率可以提高多高、限制因素是什么?

显示屏
  • 输出三相栅极信号:
    UP/UN、WP/VN、VP(3 对)。 每个对应该是互补输出。
  • 目标电机:单轴。
  • 在运行期间、载波频率和死区时间不会改变。
  • 占空比将在运行期间发生变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    up/UN、VP WP/WN(3 对)。 每个对应该是互补输出。

    3 对之间是否也需要相移?

    如果没有、频率可以增加多高、限制因素是什么?

    在 SDK 中的示例中、您是否看到任何增加到 96kHz 的问题? 最大频率取决于所需的 PWM 信号数量(配置了相移)。

     如果只需要 6 个在 3 对之间没有相移的 PWM 信号、请查看 motor_control_sdk\source\pruicss_pwm\pruicss_with_phase_shift\firmware 中的 PRU 固件、并注释掉轴 2 和轴 3 相关代码、然后重新编译 PRU 固件。

    此处提供了该示例的文档:

    https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/motor_control_sdk/am243x/11_00_00_06/docs/api_guide_am243x/EXAMPLE_PRUICSS_PWM_WITH_PHASE_SHIFT.html

    如果您需要任何帮助、请告诉我们。

    此致、
    Manoj。