This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:最小值 ODIO 的 VIH 电压

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601002/mspm0g3507-min-vih-voltage-for-odio

器件型号: MSPM0G3507

您好 Champ、

我要找我的客户。

ODIO 的最小 VIH 电压是多少? 如果 VDD 施加 3.3V VDD、则它同时满足>1.62V 和>2.7V。

image.png

是 0.7* VDD 还是 2V?

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    下面是最新数据表的屏幕截图、可在 TI.com 上找到。

    VDD 为 3.3V 时、最小 VIH 为 2V。

    此致、
    Brian