This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:TI 推荐的 PMIC

Guru**** 2955700 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599273/am2432-ti-recommended-pmic

器件型号: AM2432
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 Sitara 团队:

您能告诉我们 TI 推荐的用于 AM2432 的 PMIC 确切器件、哪款器件更适合以下用例?

在我们的定制板(下一代 USB2ANY)中、我们有一个来自 USB_VBUS 的 5V 输入电源。 因此、PMIC 应配置为 5V 输入电源。

我们注意到、TPS6521907 可能是理想的成本优化选择、因为它无需使用 USB VBUS (5V) 到 3.3V 直流/直流稳压器。 但是、我们不确定 TI 是否将其推荐用于 AM2432。 此外、TI 是否有相同的参考原理图?

期待您的指导。

此致、  image.png

-

此致、  

Vaibhav Kundariya

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vaibhav Kundariya

    感谢您的查询。

    我们已在另一个 E2E 上对此进行了解答。

    如果您有其他疑问、敬请告知。

    TPS6521907 应能够支持客户用例。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kallikuppa Sreenivasa 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vaibhav Kundariya

    感谢您发送编 修。

    此致、

    Sreenivasa.