This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:代码中是否存在中断、以及用于确定 UART 总线是否空闲的示例?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1600062/mspm0c1104-if-there-is-an-interrupt-in-the-code-and-examples-to-determine-if-the-uart-bus-is-idle-idle

器件型号: MSPM0C1104

尊敬的团队:

代码和示例中是否有中断来确定 UART 总线是否空闲?

此外、当客户使用开发板时、他们突然无法下载程序、错误消息如屏幕截图中所示。 您能帮助我弄清楚如何解决这个问题吗

谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    没有表明器件空闲的中断。 不过、有一个函数可用于检测这种情况。 至于您看到的问题、大多数情况下、如果重新启动 CCS 可以避免。 但是、如果是硬件问题、您能否将您的电路板原理图分享给当地的销售代表?

    此致、

    Diego Abad