This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SDK 11.00.00.19 中的 CPSW3G PHY 环回测试

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1598867/am2634-cpsw3g-phy-loopback-test-in-sdk-11-00-00-19

器件型号: AM2634

尊敬的专家:

   客户在将 DP83826 PHY 与 AM2634 搭配使用时遇到问题。 他们希望使用演示工程来执行 PHY 环回测试。  在演示工程 enet_cpsw_loopback_phy_end_am263x-cc 中、我们在 syscfg 中设置 loopback_mode_PHY  

1.png

客户想知道我们在 PHY 中执行哪种类型的环回。 有多种环回模式。 我们在演示 prorgam 中的默认 PHY 环回模式是什么? (MII 还是模拟环回?)

2.png

如果客户想要更改不同的环回模式、例如从 MII 环回测试切换到模拟环回测试、您能否说明我们可以在源代码中修改的位置?

 

此致'

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    请允许我今天查看、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    这可以使用 enet 中的 ioctl 处理程序来完成

    __IOCTL Handler:___`Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_write ()`

    source\networking\enet\core\core\mdio_ioctl.c src`

    -__低级函数:_调用`CSL_MDIO_phyRegWrite2()`从 CSL 层

    -_输入参数:_

    -用户组/频道
    - PHY 地址
    -注册地址
    -要写入的值

    请使用 enet 示例作为参考、查找调用此 ioctl 的语法。

    请在数据表中找到 phy 寄存器地址