This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:应用映像证书类型

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589835/am263p4-app-image-cert-type

器件型号: AM263P4

您好、

对于引导序列扩展、在 X.509 证书中 不提供应用映像的证书类型值。

此证书类型的建议值是多少?

 

image.png

谢谢。此致、

Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    [报价 userid=“649502" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589835/am263p4-app-image-cert-type

    对于引导序列扩展、在 X.509 证书中 不提供应用映像的证书类型值。

    此证书类型的建议值是多少?

    [/报价]

    在 SDK 中、.appimage 不再是受支持的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于.mcelf 映像证书的证书类型为_0xA5A50000。

    此值在`mcu_appimage_x509_cert_gen.py`脚本中专门定义、用于为应用程序映像(包括.mcelf 映像)生成 X.509 证书

    DEVICE_CERT_TYPE = 0xA5A50000