This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM62xx:Arm-Cores 和 McASP 锁相到外部时钟信号和 TDM 信号

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592513/am620-q1-am62xx-arm-cores-and-mcasp-phase-locked-to-external-clock-signal-and-tdm-signals

器件型号: AM620-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们希望在 AM62xx 的一个 ARM A53 内核中对手机呼叫实施回声消除。

„麦克风信号的 ADC 和向扬声器放大器馈送输出信号的 DAC 位于 W ü r TUNER IC 中。

AM62xx 和 Ć„调谐器 IC 之间的信号流计划位于 TDM 总线上。

回波消除算法 在麦克风和扬声器之间请求完整的相位同步/相干信号流。

“„TUNER TDM“只能在 TDM 总线主时以同相/同调模式对 IC 信号运行其内部信号处理。

信号处理的计划采样率为 48kHz。

μ„TUNER IC “能够提供额外的时钟信号、该信号在以下频率之一运行:6.144MHz、36.864MHz、18.432MHz、24.576MHz、12.288MHz

因此、我们有兴趣了解我们需要将 AM62xx 连接到哪些引脚和哪些频率的信号、以便 AM62xx (McASP、CBASS、ARM53) 内部的信号路径和处理与 TDM 信号具有相位同步/同调模式?

将 TDM 信号连接到同一 McASP 块没有问题。

image.png

此致、

 

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    指定的专家目前已离职。 对此主题的响应将延迟。

    感谢您的合作。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    由于您将来自“TUNER ADC“的外部时钟用于 RX 和 TX、因此、如果 IC 和 DAC 时钟不同、您只需要使用 RX 位时钟 (12.288MHz)/帧同步 (48kHz) 和 TX 位时钟 (12.288MHz)/帧同步 (48kHz)。

    如果 ADC 和 DAC 时钟相同、则只需要  TX 位时钟/帧同步、并将“Clock Sync Mode“设置为“Tx 和 Rx 时钟处于同步模式“

    您还需要将“发送帧同步源“和“发送位时钟源“设置为“外部生成“。 则可以忽略“Transmit High Clock Source“、

    如果 ADC 和 DAC 时钟不同、请以相同的方式设置 RX 时钟。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ming、

    请仔细检查您的建议是否满足以下需求:

     AM62xx 内整个链中的信号处理与 TDM 信号以相位同步/同调模式运行->因此 CBASS 和 ARM A53 也以 相位同步/同调模式运行到 TDM 信号。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    由于 AM62x MCASP 是此处的从器件、因此位时钟和帧时钟来自 MCASP 主器件 (ADC 和 DAC)、因此 AM62x MCASP RX 将与 ADC 时钟进行相位同步、MCASP TX 将与 DAC 时钟进行相位同步。 如果 ADC 和 DAC 由同一个时钟源驱动、则不会出现问题。 如果 ADC 和 DAC 由不同的时钟源驱动、则可能需要 A53 上的软件 ASRC。

    此致、

    Ming