This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:MSPM0L1105:外设模式下的 SPI CS PIN

Guru**** 2912680 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597315/mspm0l1105-mspm0l1105-spi-cs-pin-in-peripheral-mode

器件型号: MSPM0L1105
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

我想在外设模式下使用 MSPM0L1105 器件的 SPI 功能。

因此、的 CS 引脚应该是输入。 但当我用我的示波器探头检查它时、它会进入 GND。 此引脚上有一个上拉电阻器 (10k)、电压降至 2.4V(电源电压为 3.3V)。

我已经测试设置了 3 种接线模式、4 种接线模式、ti 异步模式、使用和不使用上拉、但不起作用。

我可以肯定这不是电芯上的硬件问题、因为当我断开 SPI 模块并将引脚设置为 GPIO 输入时、电压会变为 3.3V…

有什么想法?

感谢您的答复。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、

    您可以共享 SPI 配置吗? SysConfig 文件

    您是否还可以共享示波器屏幕截图?

    您是否尝试过将任何 SDK 示例用于 SPI 外设? 有一个称为 SPI_peripheral_echo_interrupts、可作为良好的基准。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的回答。 这里是我的示波器捕获。 可以看到、CS 电压从 3.3V 下降到 2.3V。

    我无法上载 sysconfig 文件,我放了一个屏幕截图:

    对于 soft、我使用  mspm0_sdk_2_08_00_04 中的 spi_peripheral_echo_interrupts 示例  

    Michel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、

    这是定制电路板还是 EVM? 如果定制、您能否分享原理图? 如果是 EVM、您能否共享电路板图片以显示连接等?

    能否分享一下 SPI 模块的引脚排列? (即展开“Pin Mux“下拉列表)

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    它是一个自定义范围。 但要特别注意。 我将 PA5/PA4 用于 MOSI/MISO、将 PA6 用于 CLK、将 PA2 用于时钟。

    BR、  

    Michel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、

    感谢您的分享。 我必须仔细查看此原理图。 如果您想进行更深入的审查、请与当地销售代表或 FAE 分享您的原理图。

    此外、从您共享的波形来看、似乎可能存在接地问题。

    我想确认、您的探头没有接地环路或阻抗问题、电源问题或测量设置问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、

    我查看了原理图、并注意到 VDD 和 VSS 上没有大容量电容器。 建议值为 10uF。 目前只有 100nF (0.1uF) 去耦电容器。

    您能分享一下如何测量波形吗? 特别是设置和测试环境。

    MOSI 线看起来也限制为~2.4V。

    另外、可能也值得共享您的布局。 这应包含在发送到您本地 TSR 或 FAE 的原理图中。

    您是否曾尝试在 EVM 上测试 SDK 示例?

    此外、您还可以选择使用 3 线并将 GPIO 引脚用作 CS。

    此致、

    Owen