This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:根据 SYSPLL_ERR_01 中的 FCC 的时钟精度

Guru**** 3006740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594080/mspm0g3507-clock-accuracy-according-to-fcc-in-syspll_err_01

器件型号: MSPM0G3507

大家好!

SYSPLL_ERR_01 包含 FCC 的 WA。

5%的时钟精度与 SysPLL 本身的精度无关。 相反、使用 FCC 时、会使用 LFCLK (3%) 和 SYSOSC (1%)、因此包括裕度 5%是合理的。

换句话说、如果遇到不锁定的 PLL、必须使用 FCC、这会导致 5%的误差。
如果 PLL 正常工作、则不需要使用 FCC、因此时钟精度取决于时钟源(例如,如果使用 SYSOSC 和普通 PLL、则会变为 1%)。

我的理解是、如果您遇到不锁定的 PLL、必须重新启动 PLL、直到它锁定。 这是正确的吗?
另外、我还有一个关于“不锁定“的含义的问题。
例如、如果 SYSOSC = 16MHz 并将其乘以 PLL 可获得 32MHz、“不锁定“是否意味着它会保持在 16MHz? 还是意味着准确度会变差? 如果精度变得更差、我们应该期望的精度水平是多少?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我的理解是、如果您遇到未锁定的 PLL、则必须重新启动 PLL、直至其锁定。 这是正确的吗?

    正确。

    如果 PLL 输出时钟存在但不正确、则可能会影响您的应用逻辑。 (如果 PLL 时钟与预期有较大差异,则出现通信错误)。

    此外、我对“不锁定“的含义有疑问。

    更准确地说、PLL 不会锁定到正确的频率。

    这意味着 PLL 时钟不正确但稳定。 例如、SYSPLL 输出 79MHz 而不是 80MHz(用户在其代码中设置)。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我现在明白了“不锁定“的含义。
    我们经常收到客户的问题:“在±以内、它无法锁定的百分比是多少?“ (例如“1MHz ~ 80MHz ~“MHz")“)。
    是否没有可用的特定变体数据?
    或者、变化是否完全随机?
    此致、
    ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    这是另一个关于“不锁定“含义的问题。
    例如、如果目标频率是 80MHz 、是否意味着它最终锁定在 79MHz ?
    或者、这是否意味着当目标频率是 80MHz 时 、它会在 79MHz 至 81MHz 的范围内波动 ?
    换句话说、当 PLLEN 第一次从 0 切换到 1 时、频率为 79MHz、 但当 PLLEN 第二次从 0 切换到 1 时、它变为 81MHz 吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    是否没有可用的具体变体数据?

    无具体变化数据。 我们观察到的频率较低时更频繁、但其位置比设置大。

    例如、如果目标频率为 80MHz 、是否意味着它最终锁定在 79MHz ?

    是的、锁定在 79MHz 中的稳定频率、不会在 79 到 81MHz 之间波动。

    换句话说、当 PLLEN 第一次从 0 切换到 1 时、频率是 79MHz 、但当 PLLEN 第二次从 0 切换到 1 时、它是否会变成 81MHz ?

    这也是正确的、下次可能是不同的不正确频率。

    虽然发生这种问题的可能性非常小、但我在基准测试中看不到频率以 2 次连续锁定不正确的情况。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复。

    无法锁定的器件的精度(±%)是多少?
    客户担心该值可能与配置的设置有多大差异。 例如、当设置为 80MHz 时、该值不锁定的实际范围是多少? 是否尚未收集此类数据?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    无法锁定的设备的准确度(±%)是多少?

    未最终确定偏差。

    它多种多样、可以更低至 KHz。 我没有看到基准测试所示频率高于设置频率、但可能高于 80MHz(示例)。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我已查看示例代码。

    精度范围为±0.3%、但这是因为时钟源为 HFXT 吗?
    如果有任何背景信息、请告诉我。

    我想检查 PLL 重新配置引起的变化、因此在完成 LFOSC 计数后、
    我禁用 PLL、然后立即将其启用。
    我运行此算法 1024 次并记录了 LFOSC 计数值。

    平均 LFOSC 计数值比 64MHz 的目标计数值低 1%。
    在 3σ Ω 时、变化为–7%至+5%。

    在我的代码中、我只实现了:
    禁用 PLL→启用 PLL→等待 PLL 稳定
    我没有对 SYSOSC 执行任何禁用/启用操作。

    我认为这些结果是相当严重的。 是否有任何改善措施?
    这会在下一个 SDK 中解决吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    精度范围为±0.3%、但这是因为时钟源是 HFXT 吗?

    不确定。

    关键点是检测 PLL 基准时钟和输出时钟、这可以减轻基准时钟 (LFCLK) 精度影响。

    代码中定义的抖动限制是与 PLL 基准输入时钟 (SYSOSC 或 HXFT) 相比的 PLL 输出频率偏差。 而不是绝对频率。

    例如、您将 HFXT 设置为 4MHz 作为 SYSPLL 基准时钟(输入时钟)、然后实际的 HFCLK 是 4.4MHz、其值为 10%。 在 PLL 检查期间、其 FCC 检查误差仍可在 0.3%宽范围内、因为 4.4MHz 输出将为 PLL*20=PLL 80.8MHz(理想)。

    平均 LFOSC 计数值比 64MHz 的目标计数值低 1%。

    实际的 LFOSC 计数无关紧要、因为我们将 LFOSC 用于 PLL 输入和输出、即使它与标准 32768Hz 相比具有更大的偏移量、也只会影响 FCC 计数上的一些舍入误差。

    在 3σ 时变化为–7%到+5%。

    变化也无关紧要、因为我们不将 LFOSC 视为标准 32768Hz 时钟。 我们将 SYSPLL 输入时钟视为标准时钟、然后判断 SYSPLL 输出频率。

    只要 PLL 已启用并启用、LFOSC 计数就应随着 SYSPLL OUT 频率保持固定。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我知道、根据使用 FCC 获得的 LFOSC 计数值、
    我们将通过 PLL 检查 MFCLK 的精度、并确定是否需要重新配置 PLL。
    例如、生成 64MHz 的 MCLK 时、LFOSC 计数值的变化约为–7%至+5%。
    在这种情况下、MCLK 是否会设置在 59.52MHz 到 67.2MHz 的范围内?
    我假设您提供的解释是 LFOSC 计数值和 MCLK 设置值不是一对一的关系、但老实说、
    我不太明白。

    此致、

    ITO