This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:TRACEID 返回 0x00000000

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577091/mspm0l1304-traceid-returns-0x00000000

部件号: MSPM0L1304

您好:

我已读出 37 个 MSPM0L1304SRHBR 器件的 TRACEID、这些都返回唯一值。

但是 、对于 1 个器件、TRACEID(偏移 41C40000h)返回 0x00000000:

image.png

作为参考、在另一款电路板上、我们得到更预期(随机)值 0x0B8BD08F:  

image.png

由此看来、人们之前在多个芯片上看到了 TRACEID 0x00000000(请参阅相关主题)。

您能否确认 TRACEID 应为每个已发货器件的唯一值?

我们是否需要采取任何特殊措施来保证正确的 TRACEID 读数?

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thmoas:

    请问芯片 RTM 版本是什么?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    感谢你的答复,对不起我的最后的延迟,我失去了这条路。

    您能解释一下 RTM 版本的含义吗? 我在数据表或 TRM 中找不到它。

    器件标记为 MSPM0 L1304S TI 388E A30D G4。

    我们刚刚遇到另一个器件、 该器件也返回 0x00000000。

    该器件标记为 MSPM0 L1304S TI 388C A30D G4。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    RTM 版本意味着已向市场推出芯片、而不是样片。 感谢您提供芯片信息。 我将与我们的内部团队核实。

    顺便说一下、您能否将贵公司和项目信息的电子邮件发送给我们? 在这种情况下、我们可以在电子邮件主题上拥有更好的跟踪器! 谢谢你。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能尝试读取所有 96 位 ID 吗? 我们来检查具有相同 TraceID 的器件是否具有相同的 96 位 ID。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    96 位 ID 是否只是 TRACEID、DEVICEID 和 USERID 的组合?

    如果我已经在一个带有 TRACEID 0x00000000 的器件上阅读过它、我将尝试在下周的新器件上阅读它。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    我可以确认该新芯片也具有相同的 DEVICEID 和 USERID。 因此、这 2 个芯片的所有 96 位都是相同的:

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的反馈。 我正在与我们的内部团队合作进行检查。 我们会告知您是否有任何更新。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这似乎基于这些芯片来自测试程序中出现问题的早期批次、而 TRACEID 留空的标记。

    我会将此问题标记为已解决、因为对我们来说、某些器件确实不是问题、我主要是想确认问题未在我们的固件中出现。

    谢谢、

    Thomas