This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:如何在 UniFlash 中配置自定义闪存擦除地址范围

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596224/mspm0g3107-how-to-configure-custom-flash-erase-address-range-in-uniflash

器件型号: MSPM0G3107
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的专家:

我有疑问。
我们目前正在使用 MSPM0G3107 进行调试、UniFlash 提供多个擦除选项。
如果我想设置在程序刷写期间要擦除的特定地址范围、 如何配置 UniFlash?  

这一问题对我们来说既紧迫又关键、我们希望得到详细的支持。

今天,将选择“按范围擦除主存储器扇区(请在下面指定)“选项,然后设置擦除的起始地址和结束地址。 之后、我们点击“Mass Erase Auto“、闪存执行了全芯片擦除。
如果我们选择“批量擦除手动“、则擦除过程需要复位、但我们的电路板没有复位按钮。 image.png

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    已向 UniFlash 团队报告、请等待这里的评论、谢谢!

    此致、
    彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、以下选项仅适用于程序加载/闪存选项。

    它用于在刷写/加载程序之前调用的擦除操作。

    如果我要设置在程序刷写期间要擦除的特定地址范围、 如何配置 UniFlash?  [/报价]

    是的、您可以使用它来执行此操作。 您的屏幕截图正确。 它将在程序刷写之前应用于擦除选项。

    之后、我们点击了“Mass Erase Auto“、闪存执行了全芯片擦除。

    它不会影响各种批量擦除操作。 仅在编程刷写之前执行擦除操作。

    谢谢

    Ki

    [/quote]