This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:MSPM0C1106 TI ARM Clang 编译器:无法构建工程

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1106, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595622/mspm0c1106-mspm0c1106-ti-arm-clang-compiler-unable-to-build-project

器件型号: MSPM0C1106
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

目前、我正在使用 CCS 20.3、并正在围绕 MSPM0C1106 开发一个应用。 在开发过程中,我遇到了一个异常的问题,而建设。

首先、我从 driverlib 导入了空工程、并对主文件和 syscfg 文件进行了一些更改、工程正在顺利完成构建。 接着、我将.c 和.h 文件添加到我的工程文件夹中、然后在 SysConfig 中进行任何更改、则表明工程无法进行编译。

请查看相同的内容、并告诉我这种情况的解决方案。

以下是供您参考的工程结构:

image.png

image.png

 

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyoti:

    您能否分享收到的错误消息?

    确保您也正确包括文件。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我查看了错误并发现构建过程挂起的场景。  每当我向项目中添加新文件时、如果其中任何文件包含错误、IDE 将在编译项目阶段冻结、而不是显示错误或警告。 这使得很难识别和解决错误,我将与您分享实例的快照。

    1.在本例中,我已经注释了代码部分,因为该部分的编译会停止,所以工程的编译是完美的。

    2.在这里,我要取消对同一部分的注释,然后在编译这个特定文件期间项目编译会挂起,而不是显示错误(如果有)。

    我正在共享更多快照以确保正确包含文件。

      

    我担心的是、即使存在任何类型的错误或警告、IDE 也应该抛出错误而不是挂起。

    期待您的答复。

    谢谢。此致

    Jyoti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyoti:

    感谢您的分享。 这似乎是 IDE 的问题、因此我会将此线程重新分配给软件开发工具团队。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前我使用的是 CCS 20.3、我正在围绕 MSPM0C1106
    ]开发应用程序。我研究了错误并发现了构建过程出现问题的场景

    CCS 20.3.x 存在一个已知问题、即工程编译可能会挂起或不显示任何消息:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12940

    此问题已在最新的 CCS 20.4.0 版本中得到修复。 我强烈建议改用 CCS 20.4.0。

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/20.4.0

    谢谢

    Ki