This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:具有工业通信 SDK 10.02 的 AM2612 ZNC 不允许现场总线选择。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: IND-COMMS-SDK, AM2612, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596348/am2612-am2612-znc-with-industrial-comms-sdk-10-02-does-not-allow-fieldbus-selection

器件型号: AM2612
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、IND-COMMS-SDK

使用最新的 SysConfig 1.26.0 选择软件产品“Industrial communications SDK for AM261x (10.02.00)“器件“AM2612"和“和封装“ZNC"时“时、不能选择任何现场总线。  软件区域中仅显示“Memory Configurator“。  “ZEJ"封“封装也会出现这种情况。  其他 AM2612 器件封装允许选择 EtherCAT、EtherNet/IP 和 Profinet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    对延迟的回复和您不得不面对的问题深表歉意。

    我可以确认、我本人也看到了这一问题。 我已为相同创建了一个 JIRA 票证:

    jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-15147

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    错误已被我们的团队接受。 有关权变措施、同时:

    请使用最新的 SDK 和  

    将 MCU+SDK.../source/sysconfig/.meta/common.syscfg.js 复制到 ind-comms-SDK.../source/.meta/common.syscfg.js

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 am2612 SDK 11_00 复制文件后出现错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    看起来我这边已经解决了对 SDK 的其他依赖项、但您似乎还缺少、

    我们将在下一个 IND comms SDK 版本中修复此问题、对这种不便深表歉意。

    假日快乐!