This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:刷写问题"在 0x0&quot 处写入存储器块时遇到问题;

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1600929/lp-am263p-flashing-issue-trouble-writing-memory-block-at-0x0

器件型号: LP-AM263P

您好专家、

我将 LP-AM263P LaunchPad 用于我的工程。 我在刷写过程中遇到了一些问题。 我使用的是 CCS 12.8.1 版本。  

我是使用释放模式,第一次我能够刷写代码,但当我尝试再次刷写时,我得到了下面的图片中提到的错误。 然后我更改为调试模式、并且首次进行了刷写。 但当我尝试重新闪耀的错误来了。
有时、我可以刷新、有时会遇到问题。  您能告诉我相同的解决方案吗?  

之前、相同的代码可以正常工作、没有任何问题。

此致、

Shilpa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Shilpa、

    什么是引导模式设置? 请使用 DevBoot 模式。 DevBoot 是用于开发目的的主要工具。 它允许将程序直接加载到 RAM 中、对于开发期间调试和测试应用程序至关重要。 这是唯一直接支持通过 CCS 加载程序的模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您正在将程序加载到 RAM 而不是闪存。 该选项与 OSPI 闪存无关。