This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:MAIN 域中有 9 个或 10 个 PWM 实例?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1602633/am2434-9-or-10-pwm-instance-in-main-domain

器件型号: AM2434
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

在块数字图/数据表中、有 9 个 PWM、但 SysConfig GUI 中有 10 个

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TRM 中仅提到了 9 个 ePWM 模块实例。

    在 syscfg 中、您将观察到除了 EHRPWM0-8 之外还添加了一个额外的实例 EHRPWM:

    似乎添加了这一功能来配置引脚 EHRPWM_SOCA 和 EHRPWM_SOCB(这是协版本的 ADC 开始版本、请查看 TRM 中的第 12.4.3.3.1.3 节)、因为这对于所有 PWM 模块都是通用的。

    此致、

    会面。