This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:在 DevBoot 模式下、Sitara Am263P4 定制硬件上具有 180 秒 WD 超时

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601061/am263p4-q1-180-second-wd-timeout-on-sitara-am263p4-custom-hardware-in-devboot-mode

器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

我们当前遇到了一个问题、即当引导引脚设置为 DevBoot 时、具有 Sitara AM263P4 的定制电路板每 180 秒进行一次复位。  在我们的电路板上、引导引脚可通过跳线进行切换。  引导引脚当前设置为 DevBoot、我们正在调试主应用程序。  我们在技术参考手册中找到一个页面、其中指出“检测到任何故障... 将导致热重置 180 秒后“。  我们还找到下面链接的 E2E 帖子、其中指出、如果所有引导映像位置都没有有效的映像、则“系统进入紧急模式并在 180 秒后复位“、但似乎这适用于需要启动映像的非 DevBoot 模式。   

问题是:

当引导引脚配置为 DevBoot 模式时、为什么我们的系统会在 180 秒后复位?  

我们如何解释第 5.9.2 节记录器中的“调试字“(突出显示为绿色)?  

如何在 DevBoot 中关闭这个 180 秒复位来进行调试?

 image.png

 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472201/am263p4-q1-uniflash-cannot-flash-by-xds11s-in-qspi-1s-boot-mode/5661138?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am263p4%2520180

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意,由于假日季,回复可能会有一些延迟。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    您能否检查看门狗是否来自 PMIC? 只是为了再次确认。

    除此之外、您能否从控制台共享 GEL 加载打印内容? 我将从今天开始接种疫苗,反应将被推迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗不是来自 PMIC、无论 PMIC 配置如何都是如此、但我们当前的配置将 PMIC WD 设置为 7 秒开放窗口、3 秒关闭窗口和 7 次复位失败、但即使在配置 PMIC 看门狗之前的临界点处停止、也可能会发生 180s 超时。   

    以下是 GEL 输出:  

    Cortex_R5_0: ***OnTargetConnect() Launched***
    
    Cortex_R5_0: AM263Px Initialization Scripts Launched. 
    Please Wait...
    
    
    Cortex_R5_0: AM263Px_Cryst_Clock_Loss_Status() Launched
    Cortex_R5_0: Crystal Clock present 
    Cortex_R5_0: AM263Px_SOP_Mode() Launched
    Cortex_R5_0: SOP MODE = 0x00000003    
    Cortex_R5_0: OSPI (8S) - Octal Read Mode
    Cortex_R5_0: AM263Px_Read_Device_Type() Launched
    Cortex_R5_0: EFuse Device Type Value = 0x000000AA    
    Cortex_R5_0: AM263Px_dual_or_lockstep_mode() Launched
    Cortex_R5_0: r5fss0 = 0x00000100    
    Cortex_R5_0: r5fss1 = 0x00000100    
    Cortex_R5_0: R5FSS0 is in Lockstep mode 
    Cortex_R5_0: R5FSS1 is in Lockstep mode 
    Cortex_R5_0: MSS_CTRL Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: MSS_TOP_RCM Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: MSS_RCM Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: MSS_IOMUX Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: TOP_CTRL Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: *** R5FSS0 DualCore Reset ***
    Cortex_R5_0: *** R5FSS1 DualCore Reset ***
    Cortex_R5_0: R5F ROM Eclipse
    Cortex_R5_0: R5FSS0_0 Released
    Cortex_R5_0: R5FSS0_1 Released
    Cortex_R5_0: R5FSS1_0 Released
    Cortex_R5_0: R5FSS1_1 Released
    Cortex_R5_0: L2 Mem Init Complete
    Cortex_R5_0: MailBox Mem Init Complete
    Cortex_R5_0: r5fss0 = 0x00000001    
    Cortex_R5_0: r5fss1 = 0x00000000    
    Cortex_R5_0: R5FSS0 is in Dual-Core mode 
    Cortex_R5_0: R5FSS1 is in Dual-Core mode 
    Cortex_R5_0: CORE PLL Configuration Complete
    Cortex_R5_0: PER PLL Configuration Complete
    Cortex_R5_0: SYS_CLK DIVBY2
    Cortex_R5_0: DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0 selected as CLK source for R5FSS & SYS CLKs
    Cortex_R5_0: CLK Programmed R5F=400MHz and SYS_CLK=200MHz 
    Cortex_R5_0: Configure all Peripheral clocks()
    Cortex_R5_0: 
    
     *** Enabling Peripheral Clocks *** 
    Cortex_R5_0: Enabling RTI[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: RTI0 Clock Enabled (200MHz)
    Cortex_R5_0: RTI1 Clock Enabled (200MHz)
    Cortex_R5_0: RTI2 Clock Enabled (200MHz)
    Cortex_R5_0: RTI3 Clock Enabled (200MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling RTI_WDT[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: WDT0 Clock Enabled (200MHz)
    Cortex_R5_0: WDT1 Clock Enabled (200MHz)
    Cortex_R5_0: WDT2 Clock Enabled (200MHz)
    Cortex_R5_0: WDT3 Clock Enabled (200MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling UART[0:5]/LIN[0:5] Clocks 
    Cortex_R5_0: LIN0_UART0 Clock Enabled (160MHz)
    Cortex_R5_0: LIN1_UART1 Clock Enabled (160MHz)
    Cortex_R5_0: LIN2_UART2 Clock Enabled (160MHz)
    Cortex_R5_0: LIN3_UART3 Clock Enabled (160MHz)
    Cortex_R5_0: LIN4_UART4 Clock Enabled (160MHz)
    Cortex_R5_0: LIN5_UART5 Clock Enabled (160MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling OSPI Clocks 
    Cortex_R5_0: OSPI0 Clock Enabled (133MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling I2C Clocks 
    Cortex_R5_0: I2C Clock Enabled (48MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling TRACE Clocks 
    Cortex_R5_0: Trace Clock Enabled (250MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling MCAN[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: MCAN0 Clock Enabled (80MHz)
    Cortex_R5_0: MCAN1 Clock Enabled (80MHz)
    Cortex_R5_0: MCAN2 Clock Enabled (80MHz)
    Cortex_R5_0: MCAN3 Clock Enabled (80MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling MMCSD Clocks 
    Cortex_R5_0: MMCSD Clock Enabled (48MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling MCSPI[0:4] Clocks 
    Cortex_R5_0: MCSPI0 Clock Enabled (48MHz)
    Cortex_R5_0: MCSPI1 Clock Enabled (48MHz)
    Cortex_R5_0: MCSPI2 Clock Enabled (48MHz)
    Cortex_R5_0: MCSPI3 Clock Enabled (48MHz)
    Cortex_R5_0: MCSPI4 Clock Enabled (48MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling CONTROLSS Clocks 
    Cortex_R5_0: CONTROLSS Clock Enabled (400MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling CPTS Clocks 
    Cortex_R5_0: CPTS Clock Enabled (250MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling RGMI[5,50,250] Clocks 
    Cortex_R5_0: RGMII5 Clock Enabled (5MHz)
    Cortex_R5_0: RGMII50 Clock Enabled (50MHz)
    Cortex_R5_0: RGMII250 Clock Enabled (250MHz)
    Cortex_R5_0: Enabling XTAL_TEMPSENSE_32K Clocks 
    Cortex_R5_0: TEMPSENSE Clock Enabled (32KHz)
    Cortex_R5_0: Enabling XTAL_MMC_32K Clocks 
    Cortex_R5_0: XTAL_MMC Clock Enabled (32KHz)
    Cortex_R5_0: 
    
     ***All IP Clocks are Enabled*** 
    
    Cortex_R5_0: CPU reset (soft reset) has been issued through GEL on program load.
    Cortex_R5_2: CPU reset (soft reset) has been issued through GEL on program load.
    Cortex_R5_3: CPU reset (soft reset) has been issued through GEL on program load.
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    如您所说、电路板处于开发引导模式、但从 GEL 脚本的日志中可以看到、它处于 OSPI 8s 引导模式。

    Cortex_R5_0:SOP 模式= 0x00000003
    Cortex_R5_0:OSPI (8S)-八路读取模式
    Cortex_R5_0:已启动 Px_Read_Device_Type ()

    您可能需要重新检查 SOP 引脚、并将其正确配置为开发引导模式。