This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-restricted-security:OTP 密钥写入器证书生成失败

Guru**** 2992760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605133/am263px-restricted-security-otp-key-writer-certificate-generation-failure

器件型号:AM263PX-restricted-security

我正在尝试将 AM263P CC 转换为 HS-SE 模式、并且处于运行 Keywriter 应用的阶段。  

当我运行此命令时-“python gen_keywr_cert.py -t tidefek/am263px/SR_10/ti_FEK_public.pem --mSv 0x1E22D --mSv-protect -b keys_devel/bmpk.pem --bmek keys_devel/devel/bmek.key smek.key

(使用我的密钥的路径)它在生成工件时返回此错误:

正在生成双签名证书!!
Gen:生成 AES256 密钥、因为未提供
#使用 tifek 公共部分加密 AES256 密钥
#加密 SMPK-priv 签名的 AES256 密钥(哈希)与 tifek 公共部分
TMPDIR\smpk_sign_AES256.Sign
警告:文件不需要/不能被分叉。
#使用 AES256 密钥加密 smpk-pub 哈希
正在写入 RSA 密钥
#使用 AES256 密钥加密密钥(sym 密钥)
#加密 BMPK-priv 签名 AES256 密钥(哈希)与 tifek 公共部分
TMPDIR\bmpk_sign_AES256.Sign
警告:文件不需要/不能被分叉。
#使用 AES256 密钥加密 bmpk-pub 哈希
正在写入 RSA 密钥
#使用 AES256 密钥加密 bmek(sym 密钥)
1733  secondary_cert.bin
5440  primary_cert.bin
7173  ..\x509cert\final_certificate.bin
# SHA512 哈希密钥存储在 verify_hash.csv 中以供参考。

 

除此之外、pimary_cert.bin 和 secondary_cert.bin 文件似乎比未引发错误时生成的文件短几行(与同事输出文件相比)。

 

当我尝试继续并将 Keywriter 应用刷写到电路板并启动时、不会生成任何输出。  

我正在运行 MCU SDK 11_00_00_19 和 OTP Keywriter 版本 10_11_00_00_02 和 OpenSSL 3.5.3

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Addison、

    让我再回到星期二的话题上来