This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216:MSPM0H3216SDGS32R 无法通过 CCS Configurator 工具配置 ADC 引脚!

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605464/mspm0h3216-mspm0h3216sdgs32r-unable-to-configure-the-adc-pins-through-ccs-configurator-tool

器件型号: MSPM0H3216
Thread: CCSTUDIO、 SysConfig 中讨论的其他器件

大家好!

我在通过 CCS 配置器工具配置 ADC 引脚时面临问题。

CCS 配置器工具仅用于配置 MSPM0H3216SDGS32R 控制器的 ADC 引脚 PA27/2。

 

但数据表指出允许 ADC0-15 进行配置。

以下是相同的屏幕显示。

 

配置的关键要点:

  1. 尚未配置任何引脚(无配置,以避免引脚冲突)
  2. 希望将引脚 PA15/22、PA16/16、PA24/32、PA25/32 引脚配置为 ADC 引脚。

这是相同的屏幕截图、以供参考。

 

 

进行构建

详细信息

版本:20.0.2.5__1.6.2

默认 VS Code API:1.92.2

CCS_Config.png

ALO 具有以下软件包

 

@CCS/CCSTUDIO 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-Getting Started 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-guicomposer 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-SUPPORT 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-TRACE-viewer 20.0.2
@CCS/CCSTUDIO-updater 20.0.2
@theia/bulk-edit. 1.53.2.
@theia/calllayers 1.53.2.
@theia/collaboration 1.53.2.
@theia/console 1.53.2
@theia/core 1.53.2.
@theia/debug 1.53.2
@theia/dev-container 1.53.2
@theia/编辑器 1.53.2.
@theia/editor-preview 1.53.2.
@theia/electron 1.53.2
@theia/external-terminal 1.53.2
@theia/file-search 1.53.2.
@theia/filesystem 1.53.2.
@theia/keymaps 1.53.2.
@theia/marks 1.53.2.
@主题/消息 1.53.2.
@主题/指标 1.53.2
@theia/mini-browser 1.53.2.
@theia/Monaco 1.53.2.
@theia/navigator 1.53.2.
@theia/笔记本电脑 1.53.2.
@theia/Outline-View 1.53.2.
@theia/output 1.53.2
@theia/plugin-dev 1.53.2.
@theia/plugin-ext 1.53.2
@theia/plugin-ext-headless 1.53.2
@theia/plugin-ext-vscode 1.53.2
@theia/preferences 1.53.2.
@主题/预览 1.53.2
@theia/process 1.53.2.
@theia/property-view 1.53.2.
@theia/remote 1.53.2.
@theia/SCM 1.53.2.
@theia/SCM-extra 1.53.2.
@theia/search-in-workspace 1.53.2.
@感应/辅助窗口 1.53.2
@主题/任务 1.53.2
@theia/terminal 1.53.2.
@theia/test 1.53.2
@theia/timeline 1.53.2.
@theia/toolbar 1.53.2.
@theia/类型层次结构 1.53.2.
@theia/userstorage 1.53.2.
@theia/variable-resolver 1.53.2
@theia/VSX-registry 1.53.2.
@theia/workspace 1.53.2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bharadwaj M N 

    您正在使用通道 0、即 PA27。

    对于其他引脚、请尝试在 ADC SysConfig 部分中更改通道。

    此致、

    Zoey