This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3518-Q1:在 100kHz/延长 高电平周期时调整 I2C SCL 占空比

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3518, PCA9548A, MSPM0G3507, MSPM0G3518-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1602918/mspm0g3518-q1-adjusting-i2c-scl-duty-cycle-at-100khz-extending-high-period

器件型号: MSPM0G3518-Q1
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3518、 PCA9548A、 MSPM0G3507、

主题:
 查询:在 100kHz 下调整 I2C SCL 占空比/延长高电平周期
消息:
 尊敬的 TI 支持团队
我对以下配置中的 I2C SCL 占空比有疑问。
系统:
主器件:MSPM0G3518
-从机:PCA9548A
-速度:标准模式 (100kHz)
-拓扑:一对一连接
-上拉电阻器:1.1k Ω
-测量的 SCL 负载:255pF(在 400pF 规格范围内)
问题:
 SCL 高电平周期约为 4.2µs、并具有较小的上升时间裕度。
问题:
-是否可以在不改变 100kHz 频率的情况下延长主器件侧的 SCL 高电平周期?

感谢你的帮助。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知,你不能。 具体来说:TRM (SLAU846C) 第 24.2.1.1 节 提到“SCL_HP 是 SCL 的高相位(必须固定为 4)“。 因此、我期望延长高电平时间的唯一方法是减慢总线速度(增加 CTPR:TPR 的值)。

    对于 100kHz 下的 1.1k 上拉电阻、我预计上升时间非常短。 此外、I2C(内部)总线监控器应处理缓慢的 SCL 上升时间【与时钟延展无法区分】。 您看到的是实际故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iida:

    正如 Bruce 提到的、SCL 的高相和低相分别固定为 4 和 6。 如果不改变频率、就无法延长 SCL 高电平相位。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的欧文·李

    感谢您的答复。

    SCL_HP 和 SCL_LP 之间 4:6 比率的基础是什么? 此外、这些值是否​​允许通信时考虑最大 I2C 负载电容 (400pF)?

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布鲁斯·麦肯尼:
    感谢您的答复。
    我相信硬件没有操作问题。 但是、我担心波形质量以及它是否符合您规定的规格。
    此外、由于我将当前的 CPU 替换为该器件、因此我正在考虑重复使用该软件并以 100kHz 的频率进行通信。 感谢您的理解。
    是否可以通过降低 TSCH (THIGH) 的最小值来保证性能? 它会有多大的价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iida:

    4:6 比率用于满足 I2C 规范 时序要求。 该比率反映了低电平周期需要长于高电平周期、以适应数据转换、外设器件时钟延展以及上升/下降时间不对称的建立和保持时间。

    即使在最大额定总线电容 (400pF)(标准和快速模式的行业标准)下、该比率也能确保可靠运行。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信你正在考虑上述问题:“是否有可能降低 TSCH(大腿)的最小值并保证它? “怎么样?
    作为额外信息、BQ7694003 连接到 PCA9548ADBR 所连接的 I2C。 还请考虑 BQ7694003 的 TSCH (THIGH) 最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iida:

    如前所述 不能 按原样更改这些值 固定的 。

    根据 BQ769xx0 数据表:

    根据 PCA9548A 数据表:

    这些高电平和低电平周期与我在前面回复中分享的标准化 I2C 规范相匹配。 请注意、该规格要求使用 最小值 周期为 4.0us。 所以、您观察到的 4.2 μ s 满足了这一条件。

    MSPM0G3518 的 I2C 实现完全符合 I2C 规范。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的欧文·李:
    非常感谢您之前的答复。

    我想再确认一点。

    在 I2C 100kHz 下运行时、基于 ARM‑的器件的最小 THIGH 值是多少?

    我们的测试条件如下:
    我们使用开发板 LP‑MSPM0G3507、MCU 被 MSPM0G3518 取代。

    非常感谢您提供的任何澄清。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iida:

    我建议参考特定于器件的数据表或技术参考手册来获取这些信息。

    以下是根据 MSPM0G3518-Q1 器件数据表提供的信息:

    标准模式 (100kHz) 的最小 THIGH 周期为 4uS。

    好极了。

    Owen