This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:CCS 20.x:适用于所有 MSPM0Gx 的基础 SysConfig?

Guru**** 2966090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605463/mspm0g3519-ccs-20-x-base-sysconfig-for-all-mspm0gx

器件型号: MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM0G3507

团队、
客户希望为 MSPM0Gx 提供通用的 SysConfig 基础(例如 G350x/G351x)、然后根据将使用确切器件(例如 G3519、G3507)的项目向其添加器件特定功能。
-什么是最好的起点,以实现这一点?
显然,所有的空项目,如 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AOGua-kqg9ZhIuWFR5cxrA__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST ) 都是特定于目标的。
是否有办法创建通用 MSPM0Gx 平台 SysConfig? 如何实现?

到目前为止、我们已经发现可以在‘“Project -> Build configuration“下调试不同的 syscfg。 但是、我们无法为不同的目标配置此配置。
遗憾的是、在‘targetconfigs’文件夹中将相应的 M0 设置为“active"也“也没有太大帮助。
在活动目标之间切换时、.ccsproject 和.cproject 文件似乎仍然包含最后(或第一个)所选目标的残留物。 这意味着您始终必须手动浏览这些文件并在其中进行更改...
肯定有一个更优雅的解决方案吗? (使用基于 Eclipse 的 CCS,可靠性更高)


提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer :

    根据我的经验、我将在与此类似的同一工程中添加几个 SysConfig。 例如、如果客户希望使用 L1306、则从编译中排除 G3507 SysConfig 文件。 这是我能想到的最方便的方式。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wei。

    您能否打开“targetConfigs"文件夹“文件夹并发布另一个屏幕截图?

    您是否可以使用“旧“CodeComposerStudio、而不是新版本 20?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有 CCS20 也支持在同一工程中包含乘法 SysConfig 文件、但请确保、您需要排除其他 sysocnfig、并且只保留用户登录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我们所做的。 您可以在图像中看到。

    在“targetConfigs"中“中选择正确的目标。

    但是、在“Project"->"Properties"下“下使用“使用了“了错误的 MSPM0G3507 (MSPM0G3507)、无法更改。

    在 MAIN_UCM2.syscfg 中配置正确的命令 (MSPM03519)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以忽略 项目->属性信息、并检查当前项目是否可以下载到 G3519 EVM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 
    好的、非常感谢!
    我们将使用不同的项目尝试这种方法、看看会发生什么。

    到目前为止、我们已经注意到、当我们在属性中勾选“自动管理项目的目标配置“复选框时、会发生一些奇怪的事情。
    我们现在将忽略属性并测试我们的项目。

    再次感谢!