This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:缺少封装

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606675/mspm0l1306-q1-missing-package

器件型号: MSPM0L1306-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

但是、客户正在尝试迁移工程、该选项不包括 VSSOP-32 封装。 请参阅以下内容:

工程是 DALI_LED_DEMO。 SDK 似乎是最新的。

您能帮助排除故障吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

     VSSOP-32 是一个新的软件包、似乎尚未下行提供。  此问题之前出现、预计会在下一次公开的 SysConfig 工具更新中解决。

    话虽如此、如果您能够使用 VQFN-32 来开发软件、因为 PINCM 索引在不同封装之间是相同的。 多个引脚上的引脚编号可能不同、但这应该不会影响采用 VSSOP-32 封装的软件开发能力。

    此致、

    Owen