This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431–RESETSTATz 保持低电平、在 MCU_OSC 引脚上未观察到时钟

Guru**** 2959180 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, UNIFLASH, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601824/am2431-am2431-resetstatz-remains-low-no-clock-observed-on-mcu_osc-pins

器件型号: AM2431
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 AM2432

TI 团队大家好、

我目前正在研究 AM2431 定制电路板启动、希望在我观察到的复位和时钟相关问题方面提供指导。


问题描述

  • 在编程/调试尝试期间、器件不会通过 JTAG 进行响应。
  • 所有必需的电源轨均存在且处于标称电压电平范围内。
  • 在复位信号检查期间、RESETSTATz 保持低电平。

复位/状态测量

在上电后测量:

比值 测量电压
MCU_PORz ~1.8V(高电平)
PORz_OUT ~3.3V(高电平)
MCU_RESETz ~3.3V(高电平)
RESET_REQz ~3.3V(高电平)
RESETSTATz 驱动至低电平
 

使用示波器进行测量时、在任一节点 MCU_OSCO_XI、MCU_OSCO_XO 上不会观察到时钟活动或脉冲。


更低的功耗

  • 输入电源:5V
  • 总电流消耗:约为 66mA

请求指导

我希望澄清以下问题:

  • RESETSTATz初始上电期间的预期行为
  • 时钟生成和内部复位释放之间的关系
  • JTAG 在早期启动期间可用所需的条件
  • 缺少时钟活动是否会导致RESETSTATz保持低电平

如果深入了解 AM2431 的 RESETSTATz 行为、时钟依赖性或启动预期、都将非常有帮助。
如需了解更多详情、请告知我。  

感谢您的时间和支持。

此致、
马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan V、

    是的、RESETSTATz 置为无效依赖于系统时钟来完成内部复位序列。 请参阅数据表中的快照:

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan V、

    关于不同复位输入对 AM243x RESETSTATz 输出信号行为的影响、您可能需要查看以下 E2E 常见问题解答:

    定制电路板硬件设计:处理器复位输入复位状态输出和连接建议 

    以下常见问题解答摘录包含有关 AM64x 和 AM243x SoC 的 RESETSTATz 输出行为的一些重要详细信息:

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    检查您是否能够分享原理图以进行快速检查并提供可能的建议。

    电源架构 PMIC 是基于还是分立式?

    时钟源晶体或振荡器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    此外、您能否验证 MCU_PORz 的转换。

    慢速转换可能会干扰内部复位。

    越快越好。

    您能捕捉到波形吗?

    此致、

    Sreenivasa.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    请查找附件 原理图 PDF 供参考。
    请忽略 索引页、方框图和 GPIO 映射表 因为这些部分尚未更新以反映当前设计。

    此设计使用 分立式电源架构(基于非 PMIC) 。
    分频值、即 A 25MHz 晶体 使用:

    • 器件型号: ABM10W –25.0000MHz 8-K1Z-T3

    • 晶体规格: 25.0000MHz、8 pF、SMD


    启动观察结果

    在初始启动期间、我观察到了这一点 MCU_PORz 的发布时间早于预期 直至所需的所有电源轨都变为有效。

    经过进一步的调查,我发现 内核电压监测器 IC 的行为未按预期运行 。 具体而言、监控器是 在 SENSE 电压变为有效之前不会将 RESET 引脚保持在低电平 。 相反、一旦上拉电源可用、RESET 信号就会变为高电平。 因此、复位时序和上电时序不符合预期。

    请参阅随附的波形图、其中显示了 初始故障行为 、其中 MCU_PORz 被提前置为有效:

    • 黄色:  VCC3V3_PREREG

    • 绿色:  VCC_3V3_SYS

    • 蓝色:  PORz

    • 橙色:  VDD_CORE


    用于复位验证的临时修改

    为了获得有效的复位信号、我隔离了故障电压监控电路。
    出于测试目的、我采购了 来自正常工作的 EVM 板的复位信号 并将其连接到 PORz 网络 (移除了 R171、并且将 EVM 复位信号注入 PORz 网络)。

    经过此修改:

    • MCU_PORz 现在变为高电平 VDD_CORE 电源轨变为有效后

    • RESET 大约释放 内核电源达到其标称电平后 10ms

    请参阅随附的波形图、其中显示了 更正了行为 。

    • 黄色:  VCC3V3_PREREG

    • 绿色:  VCC_3V3_SYS

    • 蓝色:  PORz

    • 橙色:  VDD_CORE


    其他注意事项

    1. VDD_CORE 电压 电流测量值 0.83V ,而不是 0.85 V .
      VDD_CORE 稳压器反馈电阻 R118 特意针对 0.83V 电压设计。这是由于电阻器采购问题;当前原理图版本显示了不正确的反馈配置 (0.75V)、将在下一个版本中进行更正。

    2. 。 来自 EVM 的复位信号 仅用于验证。
      。 5V 主输入 在该测试期间、还通过同一 EVM 板提供定制电路板。


    即使在实施上述修改后、也不会在中观察到任何变化 RESETSTATz 和 MCU_RESETSTATz 要容易得多。 两个信号都继续保持在中 驱动至低电平 状态。

    如果您需要、请告诉我 所有电源轨的完整上电序列波形 或任何其他测量。

    谢谢。此致、
    马尼坎丹五世

    e2e.ti.com/.../PROC_5F00_REVB_5F00_02_2D00_02_2D00_2026.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Manikandan

    谢谢你。

    您能否探测 VDD_CORE、时钟和 MCU_PORz

    MCU_PORz 应在 VDD_CORE 斜升后延迟 9.5ms 分钟、并仅在时钟稳定后释放。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  

    感谢您的回答、  

    请找到以下波形 VDD 内核 — Ch1、MCU_PORz - CH2,时钟 — Ch3


    VDD 内核--> MCU_PORz --> 12.11ms 延迟  

    没有时钟活动-->在 R138 电阻器中探测  

    注意:请查看原理图上的复位信号部分、我删除了我们在应用中不需要的几个电源部分(例如:以太网和测试接头电源) 仅供参考。  

    谢谢、  

    马尼坎丹五世  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Manikandan  

    R140 0r 似乎已填充。

    仅在使用振荡器时、才需要这样做。

    您是否可以 DNI 并进行检查。

    请使用高 Z 示波器探头进行探测。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的支持。

    卸下后 R140 、 时钟现在已正确生成 。 我能够观察到这两者 RESETSTATz 和 MCU_RESETSTATz 器件 高电平 状态。 我也做了一个 JTAG 连接测试 、它的工作没有任何问题。

    感谢您和本主题中的其他人提供的指导和帮助。

    请找到随附的波形/图像以供您参考。

    此外、您可以查看我的 DDR、eMMC、OSPI 和 USB 接口电路 及其相关的复位电路。 这将有助于完成后续启动阶段。

    谢谢。此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    感谢您更新进度、并很高兴看到问题已解决。

    您可以查看我的 DDR、eMMC、OSPI 和 USB 接口电路 及其相关的复位电路。 这将有助于启动的后续阶段。

    如果您正在与任何 TI 销售或 TI 支持成员合作、您可以更新吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    如果您没有与任何 TI 现场团队合作、请为此 E2E 中的每个外设提交单独的 E2E、并添加任何问题或重点审查点以供专家提供支持。

    添加线程后、请将链接添加到此线程。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我懂了。 我将为每个外设创建单独的 E2E 主题、并包含具体问题或关注领域以供审核。 创建线程后、我将向该线程添加相应的链接。

    此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    感谢您的参与。

    如果您目前不在与任何 TI 销售或支持部门合作、我建议您联系他们。

    如果您能够确认自己未在 ANT TI 字段中工作、我可以与 TI FIED 团队联系以了解该流程。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您发送邮件。

    目前、我不在任何 TI 销售或支持现场团队工作。 您能否咨询 TI 现场团队了解该流程并就后续步骤提供建议?

    此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    谢谢、我将与销售团队核实并更新您。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    关于当前来自 EVM 板的复位信号、我们目前依赖于的 EVM  用于 MCU_PORz 的基于 VDD_CORE 检测的复位信号 。 我们的目标是消除对 EVM 板的这种依赖。

    如果有、请告知我们  备用引脚、状态信号或推荐方法  可用于生成或鉴定  MCU_PORz  时序控制信号? 如果有任何内部状态或外部信号可用于满足复位延迟要求、相关指南将会有所帮助。

    请建议采取合适的方法来解决此问题。

    此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    谢谢你。

    我将 MCU_PORz 拆 分为了一个单独的线程以进行后续处理

    (9) 关于:AM2431:AM2431–MCU_PORz 生成 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    我将在另一个主题中添加我的评论

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    请参阅以下内容、联系 TI 销售人员。

    请要求他们发送电子邮件至 reach2ti_india@list.ti.com。 我们的印度 MM 团队在邮件列表上、如果可能、可以提供帮助。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您提供的信息。 我将与相关团队协调、按照建议进行联系。

    谢谢。此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我已向您共享的邮件 ID 发送了一封电子邮件。 然而、我们尚未收到任何答复。 您能否告诉我们、如果我们方面缺少任何内容、或者获得现场支持有任何限制或条件?

    谢谢、
    马尼坎丹五世



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan

    感谢您发送编修。

    我假设您已包含销售团队的应用程序和其他信息。

    请留出几天时间让他们回复。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的更新。 我相信我们已经与销售团队分享了必要的信息;让我们再等几天、等待他们的答复。

    与此同时、我们正面临另一个与有关的问题 OSPI 引导 我们的 AM2431 定制板上。 具体而言、 OSPI 闪存擦除操作成功 、但是 刷写映像失败 、并且我们在 OSPI 引导期间始终遇到闪存错误。

    问题摘要:

    • SBL 空 (HS-SBL FS) 通过 UART 成功启动、SYSFW/内核初始化完成。

    • 正确检测到 OSPI 闪存(JEDEC ID 和 SFDP 读取正常)。

    • OSPI 闪存 IO 和写入/读取测试通过。

    • 块擦除操作失败 、由 OSPI 闪存诊断程序报告。

    • 在 UART Uniflash 期间、闪存擦除可能会开始、但 刷写 SBL 映像失败 。

    • 切换到 OSPI 引导时、不会观察到 UART 日志。

    • OSPI 波形显示了擦除命令期间的 CLK/CS/DQ 活动、但 擦除后无进一步的总线活动 。

    总体而言、可以使用 OSPI 读取/写入访问、但 擦除/闪存操作未成功完成 它阻止了 OSPI 引导。

    此外、我们还有一个活动模块 TI E2E 论坛主题 该问题的答案。 我正在分享论坛链接以供您参考。 如果您注意到与您的经验有任何相似之处或之前遇到过相关问题、您的意见对我们非常有帮助。

     回复:AM2431:AM2431–FS 定制板上使用 HS-SBL 时 UART Uniflash 刷写故障 

    如果您遇到类似问题、或者对如何继续有任何指导、请告知我们。

    谢谢。此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan、  

    谢谢你。

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601824/am2431-am2431-resetstatz-remains-low-no-clock-observed-on-mcu_osc-pins/6174593

    如果您没有与任何 TI 现场团队合作、请为此 E2E 中的每个外设提交单独的 E2E、并添加任何问题或重点审查点以供专家提供支持。

    添加线程后、请将链接添加到此线程。

    [/报价]

    不确定您是否有机会启动单独的线程。

    如果您可以添加 E2E 请求以供 OSPI 部分审查、我可以添加一些发现、需要更改下拉电阻值并填充上拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan、

    谢谢你。

    我看到 Vaibhav 支持线程,应该没问题。

    [报价 userid=“658703" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601824/am2431-am2431-resetstatz-remains-low-no-clock-observed-on-mcu_osc-pins/6189655

    此外、我们还有一个活动模块 TI E2E 论坛主题 该问题的答案。 我正在分享论坛链接以供您参考。 如果您注意到与您的经验有任何相似之处或之前遇到过相关问题、您的意见对我们非常有帮助。

     回复:AM2431:AM2431–FS 定制板上使用 HS-SBL 时 UART Uniflash 刷写故障 

    如果您遇到类似问题、或者对如何继续有任何指导、请告知我们。

    [/报价]

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以添加 E2E 请求以供 OSPI 部分审查、我可以添加一些发现、需要更改下拉电阻值并填充上拉电阻。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的澄清和指导。

    我懂了。 由于 Vaibhav 已在支持当前的 E2E 主题、因此我们将继续与他合作解决这个问题。 正如建议的那样、我们还将考虑提出 A 单独的 E2E 申请进行 OSPI 部分审查 并在创建后在现有线程中共享链接。

    在此期间、如果有任何问题、请告知我们 与组装或取消组装 OSPI 部分中的元件相关的问题 。 您之前提到过、可能有一些与相关的发现 下拉值和所需的上拉电阻 缓冲器选项。 如果您能分享这些意见或建议、我们将非常有帮助、能够迅速解决这些问题并朝着解决问题的方向前进。

    Vaibhav 目前正在论坛上为我们提供支持、如果可能、您的其他意见或想法将极大地帮助我们加快解决此问题的速度。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan、

    请进行以下更改并快速检查。

    请组装 D0//D7 上拉

    将 OSPI_CLK 下拉电阻降至 10K

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    在您的指导下、我们进行了以下硬件更改并执行了快速验证:

    • OSPI CLK 下拉电阻器更改为 10kΩ

    • OSPI 数据线 已组装 DQ0 至 DQ7 上拉电阻 (10kΩ)

    但是、即使进行了这些更改、也可以使用 仍然存在相同的闪烁问题 。

    为了供您参考、请找到在上述修改后捕获的 UART Uniflash 调试日志:

    ~/ti/mcu_plus_sdk_am243x_11_01_00_17/tools/boot $ python3 uart_uniflash.py -p /dev/ttyUSB0 --cfg=sbl_userbuilt/userbuilt_sbl_null.cfg
    
    Parsing config file ...
    Parsing config file ... SUCCESS. Found 3 command(s) !!!
    
    Executing command 1 of 3 ...
    Found flash writer ... sending sbl_userbuilt/sbl_uart_uniflash.Release.hs_fs.tiimage
    
    Sent flashwriter sbl_userbuilt/sbl_uart_uniflash.Release.hs_fs.tiimage of size 322941 bytes in 29.17s.
    
    Executing command 2 of 3 ...
    Command arguments : --operation=erase --flash-offset=0x0 --erase-size=0x100000
    Sent flash erase command.
    [STATUS] SUCCESS !!!
    
    Executing command 3 of 3 ...
    Command arguments : --file=sbl_userbuilt/sbl_null.Release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
    Sent sbl_userbuilt/sbl_null.Release.hs_fs.tiimage of size 282997 bytes in 28.06s.
    [STATUS] ERROR: Flashing failed !!!
    
    All commands from config file are executed !!!

    请查看上述内容、并告知我们是否建议您进行其他硬件检查或 OSPI 配置更新。

    如果您具有 AM2431 的任何已知可正常工作的 OSPI 引导二进制文件或参考文件 请您与我们分享一下吗?
    我们希望从最后测试相同内容、以排除任何与配置相关的问题。

    我们目前对是否有一些有疑问 AM2432 至 AM2431 转换期间的配置更改 或任何 安全相关选项 、可能是导致此行为的原因。

     

    此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan  

    谢谢你。

    请保留硬件更改 — 建议这样做。

    请与 Vaibhav 合作、进一步调试您所面临的问题。

    此致、

    Sreenivasa.