This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:有关进入 BSL 模式和 UART 命令要求的问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611366/mspm0g1105-questions-about-entering-bsl-mode-and-uart-command-requirements

器件型号: MSPM0G1105

大家好!

据称、为了解锁 CPU、有必要在 BSL 模式下连接、然后通过 SWD 再次重写器件。

MSPM0 NONMAIN 闪存操作指南  

image.png
我考虑通过 UART 进行连接以进入 BSL 模式、但是
UART 连接命令是什么?

此外、是否可以使用 MSP Gang 编程器执行上述过程、
哪些产品已停产?

此致、

ITO