This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3218:计时器基本规格

Guru**** 2898180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611262/mspm0g3519-mspm0g3218-timer-basic-specifications

器件型号: MSPM0G3519
主题: MSPM0G3218 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

从数据表中、我可以看到 MSPM0G3218 支持两个基本计时器:
image.png

但在 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器中找不到这些计时器的信息
《主机接口技术参考手册》。

我查看了 SDK、好像我们与 TIMx 寄存器略有不同
image.png
image.png

请帮助我澄清这一点、或提供 timerB 的信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hoc、

    预计下周将在基本定时器部分更新 TRMS。

    如果您在接下来的 2 周内未看到更新的版本、请重新打开此主题或创建新主题以提请注意此问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    这些软件计时器是什么? 它们最终是否基于硬件计时器运行?

    我们可以将其用于操作系统调度吗?
    从我的角度来看、操作系统调度应直接依赖于硬件计时器(如 TimerG 或 TimerA)。

    此外、这些基本计时器是否支持任何 PWM 输出通道?

    BRS、
    hoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hoc、

    基本计时器模块不是软件计时器。 它是一个包含 2-8 个简单计数器的可配置数组。

    我不确定是否可以将 TIMB 用于操作系统调度、但我认为不是这样。 通常情况下、SysTick 属于这种情况。

    TRM 的 TIMB 部分将有一个示例、其中概述了如何使用 GPIO 和两个 TIMB 计数器生成 PWM 信号。

    此致、

    Owen