This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:导致输出 IPM 故障

Guru**** 2948920 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603994/tidm-02010-causing-the-output-ipm-fault

器件型号: TIDM-02010

您好、

我们正在开发 TIDM-02010 模型。 在微控制器的输出端、我们会得到 PWM(有干扰)、在输出端、当没有负载时、我们能够将 PWM 占空比的频率更改为 80Hz(我们已检查的最大值)。 但是、连接压缩机电机后、我们无法使压缩机运行超过 25Hz 的 PWM 占空比。 当我们将改变占空比的频率增加到 25Hz 以上时、会在 IPM 处生成故障。 我们将使用的自举电容器为 10 μ F/63 电解电容器和 0.1 μ F 电容。 我尚未安装自举二极管、数据表中提到它具有内置的自举二极管。 帮助我,如果我犯了任何错误。什么可能是问题,我在它。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    您能帮助澄清您的问题吗? 您是否直接使用 TIDM-02010 硬件? 80 Hz 和 25 Hz 对于压缩机来说非常慢、我期望的频率范围是 6 kHz。 您看到了什么 IPM 故障? IPM 可能具有保护功能、以防止占空比过高的输入

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、我使用相同的 TIDM-02010 模型。 我提到的频率与 PWM 占空比变化频率相关。 PWM 频率为 6kHz。 该故障既不是过流故障(因为 CSC 引脚上的电压为 0.22V)。 我发现的唯一问题是在运行电机时观察到干扰。 会导致触发到 IPM 的任何保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    我现在明白你的意思了。 有关 ePWM 模块、请参阅器件技术参考手册。 根据 ePWM 时钟频率、PWM 占空比的精度有一定的限制、该限制受 ePWM 时钟频率限制。 该值被定义为 PWM 的分辨率、取决于您的预期开关频率。 我们通常不会对电机控制应用使用高分辨率 PWM (HRPWM)、因为这通常不是必需的。 但是、如果您需要能够利用高分辨率周期、那么您可以重新配置软件以利用 HRPWM。  

    对于干扰、您指的是电动机爆震还是其他原因? 这可能需要调整控制环路参数、并根据特定电机进行更好的调优。 您可以运行电机 ID instaspin 例程来确定正确的参数

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    问题仍未解决。 PWM 似乎正常。 它们不是高分辨率 PWM。 我们没有使用 PFC 电流检测、因为我们尝试以 V/F 开环方法运行。 还有什么其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    您能否提供所指干扰的图片? 您当前看到的问题仍不清楚

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好、Peter:

    以 V/F 模式运行的问题现已解决。 CSC 引脚上的噪声/干扰导致错误的过流触发。 断开(悬空)CSC 引脚后、我们能够在 V/F 模式下成功运行压缩机。

    但是、当我们尝试使用无传感器 FOC 方法运行电机时、我们观察到所有电源轨 (15V、3.3V 和 5V) 上存在干扰。 我附上了一张显示 IPM 15V VCC 引脚上噪声的图像。

    由于此噪声、MCU 复位(从闪存中出来)并且电机无法旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    是否正确配置了 FAST/eSMO 算法的电机规格? 如果这些电机规格未正确更新、您可能会看到问题

    此外、MCU 是实际复位还是只是 JTAG 断开了? JTAG 对高压很敏感、因此、如果您有机会使用我们的隔离式 XDS、它会更加稳健并抗高压噪声

    此致、

    彼得