This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:查询使用 MSPM0G5187 和 ADXL355 进行电机故障检测的数据分类和模型训练工作流程

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610835/mspm0g5187-inquiry-about-data-classification-and-model-training-workflow-for-motor-fault-detection-using-mspm0g5187-and-adxl355

器件型号: MSPM0G5187

大家好!

我们目前正在将 MSPM0G5187 与 ADXL355 EVM 结合使用、以创建电机故障检测模型。
使用模型编写器 GUI、我们已捕获 X、Y 和 Z 轴数据并成功生成 CSV 文件、如下所示。

image.png

根据手册、下一个阶段应该是对数据进行分类并执行模型训练。
但是、我们不确定如何继续执行这一步骤。
是否有说明该程序的手册?
如果没有、您能否提供有关如何对数据进行分类和训练模型的详细说明?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    捕获数据后、 需要将其格式化为以下格式:

    以正确格式导入后、您可以继续选择模型、调整一些参数、然后 使用您的数据训练模型。 经过训练后、您可以编译和导出要在 MSPM0G5187 上运行的工程中使用的“工件“。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢你的帮助。

    是的、我知道我需要遵循这些步骤。
    但是、我不知道.csv 文件在我的 PC 上的位置。
    另外、请告诉我将该文件拆分为 50%、30%和 20%的具体方法。
    然后、在模型‑过程中、如何将这些类分隔文件导入到模型编写器中?
    此致、
    ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    通过在下图中选择捕获并选择光标悬停在的图标、可以在 GUI 中指定捕获是训练、测试还是验证:

    这可以手动或自动完成。 您的数据采集似乎已经在模型编写器中、只需进行注释。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    作为试用,我将数据分成两类—正常和故障(我只是在风扇叶片上附加磁带)—并将它们分类为测试、验证和培训集。
      
    接下来、我认为应该从“Model Selection“中选择该数据集以继续。 这是正确的吗?

    在“Use Selected Model“中、我只能选择 TI 的默认型号。 此外、我不能通过点击“Start Training“从“Train"选项“选项卡开始训练。

    对于像我这样的小型风扇、我只想对其是否有故障进行分类、能否提供预处理参数的建议值?
    如果没有具体的建议、是否可以使用默认值?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    它在“火车“选项卡中为您提供了什么警告?

    默认参数应该 是可以接受的、但始终可以进行更改以影响最终模型的性能。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我收到以下错误。 我分割文件的方式是否不正确?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    捕获左侧的蓝色突出显示图标表示它们均已注释、可用于训练。 您可以单击并将光标拖到要用于分割的所有捕获上、然后单击我在上一个响应中提到的图标以设置分割。 或者、您可以使用与此示例数据集匹配的格式导入数据集的 zip:

    e2e.ti.com/.../motor_5F00_fault_5F00_anomaly_5F00_detection_5F00_dataset.zip

    您的数据集位于当前项目中、可以使用 GUI 右上角的文件夹图标进行访问:

    此致、
    Brian