This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:ADC 电源/电池监控

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611608/mspm0g3519-mspm0g3519-adc-supply-battery-monitoring

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 TI 团队:

目前我正在尝试测量电池/电源电压的 ADC .

以下是我的配置

image.png

我使用电压基准作为 VDDA 和 10 位分辨率。 提供的电压来自 USB 电缆(因此会转换为 3.3V)。 不会向该引脚施加额外的电压。 测量结果为 315、相当于 1.01。 我查看数据表、我知道 Vsupply 监测器将是 VDD /3。   

我期望的结果将是 335-345(相当于 3.3V/3)。 实际结果范围为 315-325、这是一个较小的压降/间隙 (0.1V)。 从您的角度来看、这是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khanh:

    0.1V 压降看起来略大于预期值。

    您能否分享用 万用表测量的值、它是 3.3V 吗?

    此外、您也许可以尝试增加采样时间(例如超过 1us)、以检查结果是否会更好。

    此致、

    Pengfei