This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:外设寄存器未按预期复位

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612167/mspm0g3519-peripheral-register-are-not-reset-as-expected

器件型号: MSPM0G3519

调用一个函数DL_Timer_reset()(在寄存器中将 RESET 置为有效)后RSTCTL、我们仍然可以观察寄存器中的剩余数据(不复位) FPUB_X

 

这可能与勘误表有关PWREN_ERR_01:

 
但即使在禁用/启用外设数据后、仍不会在其寄存器中复位。 这是意料之外的情况、或者我们遗漏了数据表中的任何内容?
 
image-20241015-114627.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:

    G 系列技术参考手册提到这一点:

    此致、

    Owen