This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用 I-Cache

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612455/mspm0g3507-use-of-i-cache

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的 TI 论坛:

 

我指的是以下文档:MSPM0G3x0x-Q1 的功能安全手册(SFFS624B–2024 年 3 月–2025 年 8 月修订)和第 5.5 节 CPU。

 

以下陈述:“用于改进顺序代码执行的预取逻辑和具有四个 64 位高速缓存行的指令缓存“。

这种预取和缓存是否也用于从闪存(而不仅仅是指令)更快地获取数据(如常量,固定指针等)?

 

提前感谢您的澄清!

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    预取逻辑和 I-cache 用于加速指令执行、而不是数据。

    此致、

    Janz Bai