This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227-Q1:通电/断电后、不保留存储体信息的数量。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612099/mspm0l1227-q1-it-doesn-t-keep-the-number-of-the-bank-information-after-tun-on-off-the-power

器件型号: MSPM0L1227-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

版本
代替 M0L1227QRGZRQ1
Code Composer Studio   12.8.1.
MSPM0 SDK 2.0.0.03.
其中概述了 SysConfig 1.19.0
当前主页 GNU 9.2.1

您好、专家。

似乎银行信息的数量没有保存.

他们尝试了以下序列/步骤。

您能 告诉我们如何在调谐/接通电源后保持银行信息的数量吗?

image.png

此致、

ITO

(b6666c1d-8323-4215-b204-0e943a7c0d97)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    MCU 下电上电后、它将再次从物理存储体 0 启动、在引导程序中、需要检查存储体 0 和存储体 1 版本(以确定是否进行存储体交换)、然后每次下电上电时发出 INITDONE。

    引导程序的架构应如下所示:

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    非常感谢您的帮助。

    客户理解您的解释。 请关闭此主题。

    此致、

    ITO