This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:在 CCS Theia 中使用 Segger JLink 时 MSPM0G3519 闪存和调试失败

Guru**** 2792795 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612145/mspm0g3519-mspm0g3519-flash-and-debug-fails-with-segger-jlink-in-ccs-theia

器件型号: MSPM0G3519

我正在为 MSPM0G3519 开发 LaunchPad、并尝试从板载 XDS110 迁移到 Jlink、以便我最终可以将电压降至 1.8V。

但我无法让 CCS 刷写 MSPM0G3519 并收到错误:


在长度 0x918 的第 0 页上的 0x7ff0 处写入存储器块时遇到问题:闪存下载失败! ...
文件加载器:验证失败:目标写入 0x00007FF0 失败

我猜这与受保护的记忆或其他东西有关、但无法将我的手指放在上面。

我可以返回板载 XDS110、 它没有刷写和调试问题

 

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您使用哪个 J-Flash 版本进行编程? 我建议更新到支持完整 MSPM0 已发布器件的最新版本。

    您还可以检查是否在 J-Flash 中选择了正确的器件 (MSPM0G3519) 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我还尝试使用 CCS20.1.1 版本使用 MSPM0G3519 进行 J-Link 调试、我认为它可以正常工作。

    我认为、您需要对 SDK 示例进行的唯一修改是按如下所示更改 Connection 设置、并且链接器文件不需要修改。