This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:无法通过 JLink(使用 IAR)或 USB 电缆(使用 CCS)连接到评估板。 (刷写软件时出现错误 XDS110,之后)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1613526/mspm0g3519-mspm0g3519-cannot-connect-to-evaluation-board-via-jlink-using-iar-or-usb-cable-ussing-ccs-after-flashing-software-with-error-xds110

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 TI 团队:

在我的同事尝试通过 IAR 刷写软件后、我们似乎可以再连接到芯片。

我尝试使用 IAR 与 Jlink 进行连接、但它不起作用。 当我尝试使用 USB 电缆与 CSS 进行连接时、显示此错误。  
image.png

用于恢复硬件。 目前我没有 XDS110 USB 调试探针或 XDS110 调试器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果要在 CCS 上使用 J-link、则需要选择 CCS 上的 J-link:

    关于如何恢复器件、“恢复出厂设置“是一种方法、但需要使用 CCS 上的 XDS110。 实际上、如果您有我们的 LaunchPad、它已经包含板载 XDS110。 您能找到 Launchpad 或找到获得 XDS110 的方法吗? 此外、还可以从 TI.com 应用 Launchpad 和 XDS110。

    BR、

    Janz Bai