This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:DAC 至 ADC、以确保功能安全

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612625/mspm0g3519-mspm0g3519-dac-to-adc-for-funtional-safety

器件型号: MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

目前、我正在按照功能安全手册处理此主题。

image.png我正在尝试在 SDK 中找到一个相关示例、但似乎不可用。

您能告诉我如何配置吗? 我是否需要在 DAC 和 ADC 通道之间连接任何引脚、或者只进行软件配置就足够了?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    您可以看到数据表中的表格。 如果要将 DAC_OUT 连接到 ADC1 通道 0、请记住、您需要避免在 PA15 上添加外部电路。

    在 SysConfig 中、在 DAC 模块中:

    在 ADC 模块中:

    配置为此地址后、它可能会报告错误。 忽略错误。

    您可以在配置后尝试进行测试。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持! 我会尝试一下。

    我还有一个问题,这是在 3218 芯片?


    我尝试检查该通道、但好像 DAC_OUT 在 3218 ADC 芯片中不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    如果数据表中没有标记为“DAC_OUT"的“的 ADC 通道、则表示 DAC_OUT 不能是 ADC 输入。

    顺便说一下、您能告诉我 G3218 的数据表在哪里?

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    我收到了同事提供的数据表。 我们首先在 G3519 上工作、然后我们将项目改为 G3218。 G3218 的数据表似乎仍在进行中、尚未完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、因为 G3218 现在正在提供样片、而不是 RTM。 所以、仍有一些空白需要填充。

    BR、

    Janz Bai