This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:PLL 上升下降时序调整

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611715/tm4c1292ncpdt-pll-rising-falling-timing-adjustment

器件型号: TM4C1292NCPDT

您好、

我希望您在下面查阅。

*我的一位客户遇到了与 divsclk 信号反射相关的问题。

客户设置低驱动强度来考虑过冲、但高频分量会伴随该时钟的上升沿和下降沿。
因此、客户观察到上升沿和下降沿出现失真(非线性元件)。

客户通过将的更高驱动强度更改为 divsclk(不出现失真,客户表现出过冲)来解决此问题、但客户会对 TM4C 的 PLL 提出以下问题。

*数据表“5.2.5.5 PLL“显示了所需的时钟源的生成方式,但这只显示了频率因子。 有什么建议我们应该如何控制 PLL 输出的上升/下降沿的斜率?
(例如,可以控制与 VCO 因素相关的因素,例如用于调整环路滤波器的电抗。)
 
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在 TM4C1292NCPDT 中、没有用于调整内部 PLL 本身的“上升和下降时序“(压摆率)的直接寄存器。 相反、时序调整通常参考源自 PLL 的时钟信号的输出信号完整性、或通过 PLL 配置管理抖动

    为了优化 PLL 的稳定性并更大限度地减少时序变化:
    1、VCO 频率:PLL 的 VCO 应设置为 320MHz 或 480MHz。
    2、整数乘法器 (MINT):当 RSCLKCFG 寄存器(运行和睡眠模式)中的小数部分 (MFRAC) 时、抖动最小
    配置注册)为零。
    3、等待锁定:确保 PLL 已完全锁定(检查 PLLSTAT 寄存器)、然后再将系统时钟切换到 PLL 源、以避免转换期间时序不稳定

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    >而时序调整通常是指源自 PLL 的时钟信号的输出信号完整性
    是否有任何应用手册对上述要点有建议?

    此致、