This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:ADC_ERR_10 信息

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614543/mspm0g3519-mspm0g3519-adc_err_10-information

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 TI 团队:

我只是查看 G3519 的勘误表并找到了这些信息。

image.png

我想问一下 PA15/PA18/PA22/PA21 上存在快速开关信号(包括 PWM、I2C、SPI、DMA 传输……)时是否会发生此问题。 在 ADC 转换期间并行输入、对吧? 如果是,那么这也会发生在 G3218 ?
这是否会影响单次转换或序列转换、但仅影响一次?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    是的、当 PA15/PA18/PA22/PA21 上有快速开关信号时(包含 PWM、I2C、SPI、DMA 传输……) 在 ADC 转换期间并行出现此误差。

    正如勘误表所述、我认为它只是影响序列模式、不会影响单模式、因为单模式只需要一个 ADCMEMRES。 在序列模式中、无论您是否启用“repeat",“, 都会、都会出现此错误。  

    关于 G3218 中是否会发生此错误、需要进一步确认、因为此器件尚未采用 RTM

    BR、

    Janz Bai