This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:MCAL 模块缺少存储器段

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611136/am263p4-q1-memory-sections-are-missing-for-mcal-modules

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:

目前、我们正在处理 MCAL AM263Px_11_01_00_11、在 bswmd.arXML 文件中、各个模块中缺少一些存储器部分、在编译期间我们遇到了问题。

memmap.png

在“Memory Section “Module_CONFIG_DATA"中“中 应为“CONFIG_DATA",“,对于、对于所有 MCAL 模块、它被称为“CONST_PBCFG"。“。 这些更改将在以下文件中更新以供参考。

通过参考该 MCAL 的 Memmap 文件和源代码文件、我们添加了它们。

e2e.ti.com/.../Can_5F00_Bswmd.arxml_5F00_EB_5F00_Update.txt

e2e.ti.com/.../Can_5F00_Bswmd.arxml_5F00_origin_5F00_version.txt

e2e.ti.com/.../0167.Cdd_5F00_I2c_5F00_Bswmd.arxml_5F00_EB_5F00_Update.txt

e2e.ti.com/.../0167.Cdd_5F00_I2c_5F00_Bswmd.arxml_5F00_origin_5F00_version.txt

Cdd_Fsi Tx_Bswmd.arxml_Eb_update.txt

Cdd_Fsi Tx_Bswmd.arxml_origin_version.txt 

Cdd_Pwm_Bswmd.arxml_EB_Update.txt 

Cdd_Pwm_Bswmd.arxml_origin_version.txt 

Gpt_Bswmd.arxml_EB_update.txt

Gpt_Bswmd.arxml_origin_version.txt 

您能检查这些文件并提供您的反馈吗?

此致、

Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    我们 在内部进行验证。 更新后、我们将作出响应。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    这是一个错误、已在内部报告。 感谢您的报告。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.