This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:关于 VTM 测试

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612490/am2612-about-vtm-test

器件型号: AM2612

尊敬的 TI 专家:  

当我使用 integrate_examples 测试 VTM 时、VTM 测试结果失败、程序将停止在“ while (sdl_tempExceedHot! = 1U); “。

我发现 TSENSE0_CNTL_MASK_HOT 位的位为 1、而不是 0、和 我尝试将其设置为 0、但它不起作用、 请帮助确认原因。  

调试日志如下图所示:

 image.png

 

 

image.png

 

此致

Bruvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruvin:

    我最近在下面的主题中发现了 VTM 测试中的一个问题:

    AM2612-Q1:AM261 Tsense 演示问题 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    您能先介绍一下这个吗?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish、

    1.上面的问题与我提出的问题不同。

    2.我遇到的问题是, VTM 演示运行失败,并在“while (sdl_tempExceedHot!)= 1U“;“停止。

    此致、

    Bruvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruvin:

    [quote userid=“666468" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612490/am2612-about-vtm-test/6215772 以上问题与我提出的问题不同。

    我分享了这个示例、因为在共享线程中应用修复后、在与您的设备和演示相同的设备上进行的 VTM 演示效果良好。

    您所附的屏幕截图不清楚、能否准确说明您正在测试的演示?

    是否仅为以下集成示例?

    您正在测试哪个 MCU PLUS SDK 版本?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish、

    我使用 SDK 版本是 mcu_plus_sdk_am261x_11_00_00_28、VTM 和 integrated_examples 演示测试均失败。

    此致、

    Bruvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish、

    我发现  无法更改寄存器 0x50D80D18、如文档 HSM_RUNTIME_FIRMWARE.html、需要配置防火墙。中所述

    详情如下:

    但我在 SDK 演示中找不到此页面(MPU 防火墙):

    在 SDK 演示中、我只找到 MPU ARMv7 页面、如下所示:

    最后、请帮助确认如何配置防火墙。

    此致、

    Bruvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruvin:

    对延迟的回复表示歉意、我休息了几天。

    我在 mcu_plus_sdk_am261x_11_00_00_29 中在系统上运行集成示例、但没有看到 VTM 示例有任何问题、该示例成功运行。

    如果您的集成工程仍有问题、能否附上工程进行调试?

    我发现 寄存器 0x50D80D18 无法更改、如文档 HSM_RUNTIME_firmware.html 所述、需要配置防火墙

    在我的 VTM 示例中、我能够更改寄存器 0x50D80D18 中的值。 我不需要在此处配置防火墙设置。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish、

    感谢您的答复。 我通过调试测试了它、因此可能存在一些差异、我将尝试通过下载固件再次进行验证。

    最后,新年快乐。

    此致、

    Bruvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我通过调试对其进行了测试、因此可能存在一些差异、我将尝试通过下载固件再次进行验证。

    当然是 Bruvin!

    最后、新年快乐。

    祝你新年快乐!