This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:MCAN 上的 Rx 滤波不起作用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612961/mspm0g3107-q1-rx-filtering-on-mcan-not-working

器件型号: MSPM0G3107-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

MSPM0 SDK:2.4.0.06

SYSCFG 1.25 和 1.26.2(我已经尝试了两者)

扩展 ID 过滤似乎不起作用(不触发相应的 ISR)。 我不怀疑有任何 FIFO 或中断路径、因为当我设置了“接受不匹配帧扩展:在 Rx FIFO 0 中接受“时、ISR 正常工作

我尝试了各种配置、过滤器 ID、掩码、范围与传统等 即使像下面这样简单的东西也不会产生结果。

image.png


image.png

 

谢谢、

Rob