This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:使用 AM263 请求查看 PRU-ICSS 块原始以太网模式下黑色通道的应用

Guru**** 2898500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614583/am263p2-request-review-the-application-of-black-channel-in-raw-ethernet-mode-of-pru-icss-block-using-am263

器件型号: AM263P2

您好~~

我正在考虑使用 AM263 使用 PRU-ICSS 块的原始以太网模式实现黑色通道。
如下面的模块所示、R5F 将运行应用程序并通过 PRU-ICSS 共享 RAM 交换数据。 较低级别的将在不使用 TCP/IP 协议栈的情况下创建 MAC 帧结构、并通过原始以太网将其发送到 PHY。
我计划将较低的 MAC 级别声明为黑色通道。

我想确认以下几点:
1.基于硬件、电源、时钟和复位必须域分离、并需要证明 PRU-ICSS 不会影响 R5F。
2.此外、AM263 FMEDA 分析应包含 PRU-ICSS 相关信息、但我看不到。 我想确认一下。
3.在下面列出的 SIL3 认证组件中、我是否需要使用 AM263P4ACOMFZCZR 组件来使用 MAC 功能? (AM263P2ACOLFZCZR 或 AM263P4ACOMFZCZR)
4.与 AM263P4ACOMFZCZR 预集成堆栈对应的项目列表是什么,这些项目是否也包含在 SIL3 批准列表中?

 

方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 基于硬件、电源、时钟和复位必须域分离、并需要证明 PRU-ICSS 不会影响 R5F。

    无 PRU 复位不是域隔离的。 有关更多详细信息、请参阅 TRM 时钟初始化部分。

    与 AM263P4ACOMFZCZR 预集成栈相对应的项目列表是什么、这些项目是否也包含在 SIL3 批准列表中?

    这些堆栈是工业通信堆栈、我认为这些堆栈与 SIL3 认证无关

    有关更多详细信息、请参阅此处: software-dl.ti.com/.../RELEASE_NOTES_2025_00_00_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 基于硬件、电源、时钟和复位必须域分离、并需要证明 PRU-ICSS 不会影响 R5F。

    无 PRU 复位不是域隔离的。 有关更多详细信息、请参阅 TRM 时钟初始化部分。

    与 AM263P4ACOMFZCZR 预集成栈相对应的项目列表是什么、这些项目是否也包含在 SIL3 批准列表中?

    这些堆栈是工业通信堆栈、我认为这些堆栈与 SIL3 认证无关

    有关更多详细信息、请参阅此处: software-dl.ti.com/.../RELEASE_NOTES_2025_00_00_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“666365" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614583/am263p2-request-review-the-application-of-black-channel-in-raw-ethernet-mode-of-pru-icss-block-using-am263 此外、AM263 FMEDA 分析应包含 PRU-ICSS 相关信息、但我看不到。 我想确认一下。
    3.在下面列出的 SIL3 认证组件中、我是否需要使用 AM263P4ACOMFZCZR 组件来使用 MAC 功能? (AM263P2ACOLFZCZR 或 AM263P4ACOMFZCZR)

    我将确认这些内容、并在下周初回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongho:

    我已将此请求转发给我们的安全专家、请允许他们有更多时间回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongho:

    此外、AM263 FMEDA 分析应包括 PRU-ICSS 相关信息、但我看不到。 我想确认这一点。

    根据我的理解、您希望使用 AM263 P 对吧?  

    AM263P FMEDA(来自 www.ti.com/.../AM263PX-RESTRICTED-SAFETY) 包含与 PRU-ICSS 相关的信息、 请参阅安全手册中提供的以下参考:

    此致、

    Sahana