This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-VC3:EMIF 性能:异步和同步模式的最大 EP 频率?

Guru**** 2809395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616776/tms570lc4357-ep-emif-performance-max-vlck3-frequency-for-async-and-sync-mode

器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP

团队、
您能否确认以下两个帖子中哪一个是正确的?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/905741/tms570lc4357-emif-performance-for-sram
提到了 同步和异步接口的最大 VCLK3 均为 100Mhz

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594509/tms570lc4357-emif-clock-for-asynchronous-access
提到 max VCLK3 对于同步接口为 150Mhz、而对于异步接口为 100Mhz。

正确的信息是什么?
提前感谢确认!

Anber

【编辑】可能有一些系统级要求会限制可使用的最大 EMIF_CLK。
例如 TRM 文档此用例之一:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber:

    根据数据表 EMIF 部分、对于同步运行、最小可能的 EMIF_CLK 被称为 10ns、这意味着最大频率应该仅为 100Mhz。

    根据此时序规格、第一个论坛帖子似乎是正确的、指出同步和异步接口的最大 VCLK3 是 100MHz。

    --
    此致、
    Jagadish。